处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

法设计师研制电子盆景 4小时可对手机完全充电

法设计师研制电子盆景 4小时可对手机完全充电
来源: 腾讯科学 时间:2012-12-10
 


法国设计师研制的“电子盆景”事实上是一个太阳能充电器,能够对日常生活中任何电子装置进行充电

  目前,法国设计师维文-穆勒设计一种“电子盆景”,由27个小太阳能电池板构成,仅用4个小时便能对手机完全充电。

  电子盆景的叶片并不是绿色,但它具有潜在的绿色节能性,它看上去非常像放置在咖啡桌上的小盆景,除了装饰作用之外,还是一个绚丽的手机充电器。

  电子盆景不需要任何微妙的修剪,树叶是太阳能电池板,起到一个充电器的作用。这个装置拥有27个微型硅质太阳能面板,相当于“叶片”,同时依据顾客的要求可订做成不同尺寸大小的“叶片”。

  该装置的主要功能是存储能量为手机充电,完全蓄电状态下,可对iPad平板电脑充电两次,并用4个小时对手机进行完全充电。

  基于当前能量成本较高,设计的这种电子盆栽树能够以绿色环保方式充当手机充电器。在电子盆栽树底部隐藏着一个USB接口,可以连接手机。

  穆勒称,设计电子盆栽树的灵感来自于对真树的观察,发现它们的树叶充当着天然太阳能面板。在投入商业生产之前他将完成400个预售定单,每个电子盆栽树的价格为283英镑。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28198次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25419次
3 1N4001 0.19MB 22055次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19548次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18603次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14467次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13424次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次