处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

低照度性能极为出色的IP高清监控单芯片解决方案

低照度性能极为出色的IP高清监控单芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-07

导读:近日,NXP推出用于网络高清摄像机的单芯片解决方案。该产品能够以全高清分辨率(1080p/60)每秒捕捉多达60帧的画面,支持高达1,200万像素的原始图像数据输入,还提供目前的视频压缩质量,将引领IP高清摄像进入真正的高清时代。

基于高清(HD)网络视频监视技术的突破性进展,NXP 今日发布了用于高清网络摄像机(HD-IPCAM)的“Advanced系列”ASC884xA/ASC885xA系列单芯片解决方案。这些器件几乎集成了网络摄像机设计所需的所有功能——从图像 传感器 原始数据输入、图像处理(ISP等)和H.264压缩,到采用千兆以太网接口进行加密后的网络传输。

全新的Advanced系列产品能够以全高清分辨率(1080p/60)每秒捕捉多达60帧的画面,支持High profile H.264编码,功耗低于1.5 W,相比目前市场上的其它解决方案,它具有的功耗和低的码率。更进一步,ASC884xA/ASC885xA提供极为清晰的视频图像,通过其非常灵活、能实现出色低照性能的空间和时间降噪等先进ISP特性,这对于在宽范围光照条件下工作的监控摄像头而言非常重要,及可编程的边缘增强特性。

IMS Research的报告指出,2014年将成为全球网络视频监视设备销售量超过模拟视频监视设备销售量的分水岭。高清网络摄像机(HD-IPCAM)的优势是巨大的。除了可在世界任何地方通过互联网安全获取实时视频外,它们还实现了质量更高的监视,提供人脸和车牌识别以及其他识别功能,更高的安全性,而所需部署的摄像头数量也更少。同时,由于大部分高分辨率图像传感器的噪声更大、光敏度更低,市场转向高清视频监视也为图像信号处理带来了新的技术难题。另一方面,压缩数据通过IP网络传输也遇到了类似的挑战,迫使摄像头制造商作出图像质量、码率或功耗方面的让步。

恩智浦半导体高清网络摄像机产品全球营销总监Rick Dumont表示:“有了我们的Advanced系列产品,高清网络摄像机制造商和 OEM 就无需再忍受品质较差的画面,或勉强接受高功耗芯片——那些芯片摸上去很烫手。 Advanced系列产品正将网络视频监控带入更高水准,该产品可提供清晰得令人惊叹的高清运动画面(即便在室内和夜晚也能实现),实现以低码率进行High profile H.264压缩,从而降低了网络负担以及硬盘上存储的视频文件大小。这些产品对于物料成本、功耗、视频存储以及拥有成本的节约是巨大的。同时,我们的客户对于该系列产品具有的潜力兴奋不已,它们可用于智能住宅、门禁管理和等更新更复杂的互联网、Wi-Fi和视频会议摄像头, 及专业的视频监控领域。”

目前的专业IP摄像头通常提供200万像素的分辨率,而恩智浦Advanced系列高清IP摄像头产品可支持高达1,200万像素的原始图像传感器数据输入,具有SVC和ROI编码灵活性,并且能够以每秒25帧的速率编码500万像素分辨率的视频(或500万到1,200万之间的任意传感器分辨率值)。功能丰富的图像处理模块具有非常灵活的3D降噪选项,以及边缘增强和运动自适应解交错功能。

ASC8852A还提供目前的视频压缩质量,支持1080p@60fps High Profile H.264编码,在标准光照条件下码率低于5 Mbit/s,,也支持低照条件下码率不足1 Mbit/s时的极端3D降噪模式。除了具有1080p@60性能的ASC8852A旗舰产品,恩智浦还发布了完整的引脚兼容的Advanced IC产品系列,有1080p/30 (ASC8850A),甚至还有720p/30 (ASC8848A);所有产品均具备无可比拟的图像处理质量、低功耗和低码率。ASC8848A提供低于500 kbit/s的H.264编码码率,功耗水平接近0.5 W。

上市时间

恩智浦将于2013年季度为主要客户提供ASC8848A、ASC8849A、ASC8850A、ASC8851A和ASC8852A的评估样片;2013年第二季度将开始批量生产。

恩智浦将在2012年12月3-6日于北京举行的中国国际社会公共安全产品博览会上展示其高清网络摄像机Advanced系列产品 (展位号E1国际馆 H45)。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28198次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25419次
3 1N4001 0.19MB 22055次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19548次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18603次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14467次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13424次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次