近日,工信部无线电管理局副局长阚润田表示,TD-LTE技术作为我国拥有自主知识产权的4G标准,一直是我国无线电管理部门支持的公众移动通信技术,TD-LTE技术发展的各个阶段需求都得到了充分考虑。
今年9月20日,工信部发布了《工业和信息化部关于国际移动通信系统(IMT)频率规划事宜的通知》,正式将IMT的核心频段2500MHz-2690MHz规划为时分双工(TDD)方式的IMT系统工作频率。
据了解,该规划以“支持TDD产业为主导,兼顾FDD应用”为原则,使我国与国际接轨,IMT频率规划可以适应IMT演进的所有技术体制,从今以后不再区分3G和4G,提高了已规划移动通讯频率的分配使用的灵活性。
探索L频段规划
2002年,我国为TDD方式的3G系统规划了1880MHz~1920MHz、2010MHz~2025MHz和2300MHz~2400MHz共155MHz带宽。2009年年初,配合我国3G的部署和应用,为中国移动分配了35MHz带宽的频率用于TD-SCDMA系统部署,后又增加了50MHz室内使用频率。
阚润田表示,目前,TD-LTE已经进入国际大发展的窗口期,我国分配充足的频率资源,将有利于推动TD-LTE产业化、商业化和国际化进程。TD-LTE作为下一代的无线通信技术,是TD-SCDMA标准的传承和演进。长期以来,为了保证TD-SCDMA与TD-LTE相辅相成,推进共同发展,保证我国TD-LTE技术的研发和产业化,无线电管理局适时作出了许多的举措。
2010年,我国先行为TD-LTE系统规划了2570MHz~2620MHz共50MHz频率,满足了TD-LTE在上海世博会期间的演示试验的频率需求;2011年批准了2570MHz~2620MHz用于6+1城市的规模试验;今年8月份又批准了2320MHz~2370MHz、2570MHz~2620MHz频段在北京等十个城市用于TD-LTE扩大规模的试验,同时还批准了1880MHz~1900MHz频段可以在杭州、广州和深圳试验使用。“今后我们还将陆续批准多个城市进行TD-LTE网络试验。”
业内专家指出,2.5G频段190MHz带宽全部用于TD-LTE的技术体制,使得我国已规划的公众移动通信系统频率用于TDD的频段总带宽达到了345MHz,而FDD系统的频段总带宽是342MHz。在我国目前公共移动通信方面,TDD的频段带宽超过了FDD,这表明了我国发展TD-LTE的决心,也对近期和后续将要规划分配移动频率带宽的国家起到了有力的引导和示范作用,有利于TD-LTE走向国际化。
随着信息化水平提高,依赖于频率资源的相关网络系统将更加广泛地运行于国民经济的各行各业和社会生活的各个领域,无线电频谱资源将成为实现“信息无处不在”的惟一手段。不仅仅是公网,还包括专网的频率规划,我国无线电主管部门现在正在统筹考虑3G、4G系统的频率使用,探索在1427MHz~1525MHz L频段规划TD-LTE系统的可能性。同时,积极推动450MHz~470MHz频段用于公众移动通信的研究。
适时发布WLAN频率规划
在2012TD-LTE测试技术研讨会上,作为检测工程师出身的阚润田谈及测试工作深有体会,从研发阶段、生产产品、认证阶段、产品上市、在网络中应用,都需要搞好测试工作,“测试是为质量服务的,我们要把测试工作同质量管理紧密结合,通过提高测试的质量来提高产品的质量。”
下一步,针对TD-LTE的发展,“首要的还是要完善TD-LTE的产业配套,强化国内的TD-LTE实验室的建设和终端的国际认证的测试能力,为国内外运营商提供服务,提升全球TD-LTE终端的一致性、国际漫游能力和产业的规模效应。”
在TD-LTE国际化方面,截止到今年9月份,全球范围内已经有日本、印度、沙特阿拉伯、巴西、瑞典、丹麦、英国、澳大利亚、俄罗斯等11个国家的12家运营商开通了TD-LTE商用网络,此外,全球开通TD-LTE试验网53个。
目前,我国移动通信企业大力推进移动通讯网建设的同时,还全面部署了2.4G和5.8G的无线局域网接入系统,有效地分流了城市热点地区急剧增长的数据业务流量,为了有效满足公众移动通讯对高速数据接入的需求,无线电管理局已经计划,在5150MHz~5250MHz,5250MHz~5350MHz和5470MHz~5725MHz三个频段共计455MHz规划为无线局域网使用,以支持WLAN的应用和发展,“我们将适时发布WLAN的频率规划。”
相关新闻:【更多射频/通信新闻】
Tele2爱沙尼亚面向modem用户推出了商用4G LTE服务
3G用户持续上升 TD-LTE或增新频段
LTE-Hi助力室内部署 R12高频段应对MBB挑战
印度信实工业即将在三城市部署TD-LTE网络