• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay全集成接近传感器VCNL3020 可扩大检测距离

来源:中国电子网
时间:2012-12-03

分享至:

Vishay Intertechnology, Inc.近日宣布,推出把红外发射器、光电二极管、信号处理IC和16位ADC集成进小尺寸4.85mm x 2.35mm x 0.83mm表面贴装封装的全集成接近 传感器 ---VCNL3020,扩充其光电子产品组合。节省空间的VCNL3020支持易用的I2C总线通信,具有中断函数,集成的发射器驱动可扩大传感器的检测距离。

VCNL3020的16位有效分辨率使器件在进行接近探测时能够很好抵御串扰,不需要在发射器和探测器之间加一个机械光栅。与其他产品只能探测100mm以内的物体的性能相比较,Vishay的这款传感器使用10mA~200mA(以10mA递增)的可编程LED驱动电流,使探测距离延长到200mm。如使用集成的发射器驱动来驱动外部发射器,探测距离甚至可超过1米。同时,VCNL3020对发射信号进行调制,具有优异的抵御环境光能力。

该器件的中断函数使传感器能够独立工作,直到发生可编程的阈值事件,然后唤醒微控制器。这样有助于消费者减少他们的软件消耗,通过减少传感器和微控制器间的轮询通信流量来降低功耗。

对于智能手机、触屏手机、PDA、GPS单元和数码相机等移动设备,VCNL3020可用作触摸屏锁定的接近传感器,达到节约功耗的目的。器件也可用作计算、工业设备和显示屏的光学 开关 。

器件的待机电流只有1.5µA,电源电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压为1.7V~5V。消费者可以用网址//www.vishay.com//optoelectronics/opto-sensors-calculator/的应用,估算电流。传感器的工作温度-25℃~+85℃。VCNL3020符合RoHS,将与2012年11月提供样品,在2013年3月实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

标签 传感器 开关 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

更多新闻