• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

办公室照明:LED攻占有难度

来源:中国电子网
时间:2012-11-13

有关机构指出,目前 LED照明 市场上,户外照明和公共照明是好将传统照明替换成LED照明的市场,居家照明与商用照明也渐渐都在替换的道路上,办公室照明可说是较晚能成功攻入的堡垒。

T5萤光灯管在诉求节能办公室照明的强势地位

原因是办公室现有的照明,一般在海内外,是以T5萤光灯管为主,这种灯管的发光效率高达90lm/w~100lm/w,价格又低;在台湾一般公司不太省电,都用T8/T9这种规格的传统萤光灯管,比较粗,发光效率只有50lm/W~65lm/W,是可以被LED灯管取代掉没错,但是价格的落差就更大了。T5萤光灯管比较细,除了发光效率高这个优点外,产品寿命有六千到一万个小时,相对也不算短,因此广受新兴办公室照明市场的喜爱,以及注重节能的企业,应用在办公室照明领域的比例也不少。

举例,T5萤光灯灯具与T8LED灯具的价格差异约1.5倍到2.5倍之间。厂商必须考量到使用寿命的差异,节能效率的差异,以及回本的差异。

电源 系统与办公室大楼合约

另一个办公室照明导入LED灯管会比较晚的原因,是电源系统方面的问题,既有成本的情况下,要更换现有格栅灯为LED灯管,需要的外部电源修改也是一项小工程。

再来就是现有的办公室大楼市场,主要都是房东出租给公司,主动去更换照明系统的意愿就更低,租约包含水电,若是不含,LED照明更换的意愿就有差。另外合约中能否自行修改灯具,换装灯具系统,这些在欧美亚洲市场都有很多眉角需要靠福。

办公室LED照明其实比想像中的多元,接待区、走廊与通道区、开放式大办公室、隔间会议室一直到大楼外墙和停车场,都算是办公室照明的一部份。

更换办公室整体空间的主要照明虽然层层关卡,但可以先从小地方像是办公室招牌、柜台的灯槽照明、接待室的嵌灯、室内小灯具等攻入,除了可以不受到电源系统和房租包含费用的限制外,还可以提升消费者的消费意愿和印象与整体空间的设计感。

价格、产品成熟度与回本时间

LED照明不管在哪个市场都有价格上的困难,但在办公室照明里的停车场照明,也有先流血换LED灯省掉更多电费的例子。比方说办公室如果都改用LED照明,使用LED灯管是比较便宜的方式,取代格栅灯,但是如果用光均匀度较佳的LED平板灯也很不错,成本方面的差异,个别公司、办公大楼都需要评估与吸收。

全面更换的花费惊人,这也是为何LED照明一直无法在办公室照明领域普及原因,要替换成LED照明,光是成本就是传统光源的二至三倍,加上电源与前面提到的租约问题,会降低消费者意愿。不过,LED灯具搭配得好的话,节能效率高,回本的时间(payback)可长可短,2年到3年可成。但如果你的办公室照明原本就已经使用T5萤光灯管,那么替换为LED灯具来当办公室照明的话,回本的时间就更长。

值得高兴的是目前在全新办公大楼市场,采用LED灯管、LED平板灯的比例正在提升,而既有办公室空间替换市场,就还有一段路要走。

标签 电源 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻