处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物联网的应用为医院装上“智慧大脑”

物联网的应用为医院装上“智慧大脑”
来源:互联网 时间:2012-10-19
慧聪安防网讯 “输液有了这个新玩意儿,我家老伴晚上终于可以安心睡觉了。”昨天上午,市人民医院老干部病区21床的孙老先生高兴地说。记者注意到,吊在输液袋旁的金属杆上多了一个小型电子设备,这个电子设备被称为“输液监测器”,它是物联网技术在医疗临床上的一个应用项目。现在物联网已渗入全院人、财、物等多方位管理,犹如为医院装上了一个“智慧大脑”。

用上物联网技术,输液变得“聪明”起来。只见老干部病区的护士站的一台电脑上显示,全病区38张床位中,有3张床显示红色报警,表明输液滴完了;有2张床显示正在输液中,下面还标明输液时间剩余多少。据该院信息中心主任陈敏亚介绍,“输液监测器”是通过重力传感技术来监测病人的输液量、输液速度和时间等数据,并将数据传输到护士站的电脑终端上。护士可以对输液速度、剩余时间等进行实时监控。当输液时间剩余到一分钟以内时,电脑终端会发出红色报警信号,提醒护士及时处理。“这样一来,减轻了病人和家属的压力,他们不用时刻盯着输液瓶,我们护士也可以更方便地统筹安排护理工作,效率提高了不少。”护士长刘燕说。据统计,人民医院每天“产生”1200多千克的医疗垃圾,一年大概400吨。“一旦管理上出现漏洞,医疗垃圾流入市场的后果不堪设想。”陈敏亚说,物联网技术的使用,实现了医疗垃圾在医院内的全程监控。工作人员到了废物间,将垃圾称重,到存放点再次称重,数据全部自动输入系统,并对垃圾车的“行走”路线定位跟踪,出现异常立刻报警,这样一来,垃圾有没有“缺斤少两”,有没有走污物路线,一目了然。

自2010年起,人民医院就启动建设医疗物联网院士工作站,在全院探索物联网技术和医疗临床、管理的“嫁接”应用,目前已投入资金500万元,重点实施了病员生命体征的自动采集、ICU设备的系统管理、医疗垃圾的监控等应用项目。据悉,该院今后将探索物联网技术从院内延伸到院外。比如目前实施的“ICU危重病人体温监测”项目,在病人腹部贴有 传感器 的标签,每隔一分钟就能采集并传输一次,一旦发现数据异常立即进行干预。今后可以让病人携带至家中监测生命体征,包括体温、血压、氧饱和度等,并和医生实现互通,一旦有问题即时处置

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28198次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25420次
3 1N4001 0.19MB 22055次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19549次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18603次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14467次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13424次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11990次