• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

B-LINK便携无线路由 无线时尚小精灵BL-MP01 150M

来源:互联网
时间:2012-10-11

近日,[必联]便携式无线路由BL-MP01150M7合1作为一款必备的旅行装备,在这个即将春游的季节,迎来了开年的轮热卖。[必联]BL-MP01150M7合1小巧便携,可随时组网;同时,它是一款传速高达150Mbps的11n标准无线路由,应用相当丰富。日前,这款产品正在热卖中,报价为86元,有兴趣的朋友不妨注意一下。

全球更小的迷你路由器,迷你WIFI信号放大器,还集AP,网卡,客户端多种功能于一身。是苹果IPHONE,IPAD的伴侣;是移动办公的好帮手;不论是在家,还是出差、旅行,这个可以装在衬衣口袋里的小宝贝,能为您的各种移动上网设备(不管是智能手机、平板电脑、还是笔记本/上网本)提供贴心、便捷的Wi-Fi无线上网连接。无需设置,即插即用。

在家里:它是一个不占空间的超省电的无线路由器,便于所有的WIFI设备无线上网,也可为有线设备增加无线上网功能;

在酒店:它能帮你解除有线上网的束缚,还能方便的提供多人共享上网;

在办公室:它能以多种连接方式帮您连接可连接的无线接入点,省掉布线烦恼;

在室外:它能当作一个高性能无线热点接收器使用,1个账号登入同时多人免费使用;

在接收无线信号弱的场所:它可以提高无线信号覆盖强度,延伸无线距离,为你的在线保驾护航。

[必联]BL-MP01150M7合1是一款便携无线路由,体积仅有85*32*17mm比一张名片还要小;机身是白色钢琴烤漆质地,外形时尚大方,让旅途中的你,成为让人羡慕的时尚达人。

在BL-MP01150M7合1它支持64/128WEP、WPA、WPA2等高级加密方式,非常安全。另外,在机身下方有一个USB接口,保障网络的使用,还可以在无 电源 的情况下,支持USB供电,保证路由器的持续使用。

BL-MP01150M7合1在安装使用、功能应用上也毫不逊色。它采用了[必联]特有的EZUI安装大师技术和EZQoS管理大师技术,用户可以快速安装,然后设置带宽

编辑点评:BL-MP01150M7合1是一款精致实用的无线路由,小巧时尚,应用丰富,是出游组网的必备利器,86元的售价也大大提升了产品的性价比。

标签 电源 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台

更多新闻