• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser备货Freescale® Kinetis® L系列32位MCU

来源:中国电子网
时间:2012-10-08

分享至:

Mouser Electronics宣布备货业界能效的处理器,该处理器来自Freescale Semiconductor.®。

Freescale公司的Kinetis® L系列32位微控制器( MCU )基于ARM® Cortex™-M0+核心构建,不仅能效出众、易于使用而且兼具了Kinetis 32位MCU产品组合的性能、外设、支持与可扩展性,同时还利用了ARM Cortex架构固有的低功耗和高性能特性。L系列产品采用Freescale的低泄露、90 nm薄膜存储(TFS)工艺技术制造,通过将出色的动态和截止电流与卓越的处理性能相结合,让功率关键型设计摆脱8位和16位MCU的限制。片内闪存记忆密度具有多种选择,丰富的模拟、连接和HMI外设选项可为一系列应用增加能效和智能度,包括电池供电设备、医疗系统、智能电表和电机控制系统。

Kinetis L系列MCU全面支持Kinetis器件的封装标准,包括Freescale CodeWarrior® IDE、MQX Lite RTOS及相关联的中间件,以及广泛的ARM生态系统支持。Freescale自由开发平台FRDM-KL25Z是一个小型、低功耗、高性价比的评估和 开发系统 ,用于快速设计应用原型和基于Kinetis L系列产品的演示。

Mouser是目前世界上所有授权分销商中Freescale产品种类齐全的公司。Mouser众多的Freescale产品组合包括MCU、MPU、模拟和电源管理解决方案、数字信号处理器和控制器、射频/无线、 传感器 以及可加速新产品设计的开发工具。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

标签 开发系统 传感器 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻