• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

分析称外围设备将成提高Win8体验重要因素

来源:腾讯科技
时间:2012-09-28

美国科技资讯网站The Verge周二刊登分析文章称,微软及各大外围设备厂商能否拿出性能优良并支持Windows 8操作系统触控技术的外围设备,无疑将成为提高Windows 8台式机及笔记本电脑用户体验的重要因素。

以下为文章全文:

Windows 8新型外围设备

在不到一个月之内,微软将在全球范围内发布Windows 8操作系统。在今年10月25日午夜,与该操作系统同时发布的还有微软新型Surface平板电脑。尽管当前全球范围内在用Windows PC机多为台式机和笔记本电脑,但微软Windows 8已针对触摸屏设备进行了专门优化。微软此举可谓非同寻常,并被视为该公司向平板电脑及混合型设备迈出的重要步伐。

Windows 8使用了新型用户界面。与传统台式机界面相比,Windows 8组建了独立的应用程序生态系统,其中包括首次在Windows Phone移动平台现身的Live Tiles,以及专门强调排版和内容的“Metro”风格设计。与传统Windows桌面相比,Windows 8用户界面调整幅度实为大胆之举,并有可能导致现有Windows用户及外部开发者对此产生排斥情绪。

在Windows 8测试阶段,就曾有不少用户对新界面鼠标和键盘的用法感到不适应。微软对此回应道,已在消费者预览版和发布预览版中作出了大幅改进。尽管如此,仍有不少用户认为,对于不具备触摸屏功能的台式机和笔记本电脑而言,Windows 8新型用户界面仍显得较为笨拙。或许微软已对此拿出了应对方案。

支持Windows 8的手势动作

在向触控板部件厂商展示Windows 8的部分手势功能后,微软正将这部分工作扩展至自家鼠标及第三方厂商的鼠标当中。了解罗技(Logitech)研发情况的知情人士向The Verge透露,该公司正测试一款专门针对Windows 8的新型触控鼠标。该鼠标能够支持手势动作,即允许用户使用手指从鼠标左、右侧划击等动作,来实现找到上一个打开的应用程序等目的。此外,罗技还在增加其他手势动作,以提高Windows 8鼠标和键盘的使用体验。通过这些所增加手势,用户今后将不用再一遍遍点击鼠标,而只需划击鼠标就能实现相应目的。

微软也在做着类似工作。微软今年早些时候透露,将在该公司现有Touch Mouse鼠标基础上增加其他功能,使之能够更加适应Windows 8的相关操作。这些新增加功能包括单指划击、双指划击,并涉及应用程序管理、边栏设置、设备管理、共享和搜索等操作情况。这些新增功能与罗技正进行的相关测试几乎完全一致,并有可能成为触控型鼠标的技术标准。此外,微软还演示了一款Wedge Mouse鼠标和一款移动型键盘,但没有任何额外手势支持功能。或许微软也将对此进行相应升级。

微软Wedge Mouse鼠标

罗技还在测试一款充电式无线触控板,型号为t650。该设备将能够在Windows 8和Windows RT操作系统中使用,并提供13种定制化手势。这种玻璃触控表面包括了Windows 8相同的快捷方式,用户可通过左右、上下划击动作来操作应用程序。这些针对台式机的新型鼠标和触控屏,不但将有利提高Windows 8用户的日常体验,而且也更容易使传统PC用户逐步适应由常规键盘鼠标的操作向触控操作转变。

微软此前还推出了Wedge Mobile键盘和Sculpt Comfort键盘。这两款产品都包含了可在Windows 8中使用的热键(即快捷键),其中涉及Windows 8的搜索、共享、设备管理和设置等操作活动。Sculpt Comfort键盘还包括了四个用于翻动、转换、移动应用程序以及打开应用程序栏的热键。微软希望传统PC用户能够熟练使用这些快捷键,而不再使用常规鼠标点击、键盘输入方式来浏览和查找应用程序。在The Verge的测试过程中发现,鼠标手势和触控板设备能够逼真模拟出Windows 8的触控界面,从而能够提高用户的工作效率并带来更佳体验。

Windows 8触控技术

微软目前面临的问题是:如何说服用户愿意购买上述能够在Windows 8中使用的新型鼠标和触控板。另一方面,各大PC厂商在推出Windows 8电脑过程中,也应该使相应外围设备能够支持触控操作,并使其成为新的标准配置。这方面罗技已经做好了准备,预计该公司不久就会宣布推出相关新产品。问题是用户是否也做好了相应心理准备?他们是否能够接受新的操作方式?部分现有笔记本触控板将进行升级使之支持Windows 8,但仍有大量产品并不会进行此类升级。

技术变革已经不可避免。对于Windows PC而言,在经过数年杂乱无章状态后,目前需要对手势动作进行标准化。只是如果没有支持触控技术的新型硬件,则Windows 8的全部功能无疑会被打折扣。今年圣诞节假日购物旺季期间,欧美消费者将从平板电脑角度初步了解Windows 8的性能。而即将上市的新型鼠标和触控版,又将使Windows 8在现有台式机和笔记本电脑中的体验得以改善,而这部分设备用户才是Windows用户群的主力。如果你觉得Windows 8在现有台式机上运行是“浪费”,那不妨使用一下支持手势功能的鼠标。应该说,微软通过外围设备来支持触控技术的方案确实很有想法,现在就要看广大常规 Windows用户是否“买账”。

标签 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻