• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4K超高清电视:潮流还是噱头?

来源:爱活网
时间:2012-09-06

   

自从1080p的高清电视普及,电视行业一直在苦苦寻找下一个卖点。近几年,画面的质量没有显著提高,OLED电视仍然是海市蜃楼,而3D则成了业内著名笑柄。整个电视行业低迷不振,厂商们剩下的手段,也只有打打价格战了。不过,在今年的IFA展会上,厂商们似乎已经找到了新方向——那就是4K超清分辨率。

4K属于新一代超高清清晰度电视(UHDTV)标准,它的标准分辨率为3840×2160, 是1080p的四倍。在今年的IFA展会上,我们看到了大量的4K超高清电视实物。索尼,东芝、夏普和LG四家巨头不约而同展出了4K超高清电视,4家巨 头的动作是如此的整齐划一,甚至连尺寸都是完全一样的84英寸。

从消费者角度来看,两年前,我们已经上过一次当——当年的厂商信誓旦旦的表示3D电视将会迅速普及,不少购机用户做了冤大头,白白为3D功能付出大量资金,结果到现在都没有看上正宗的3D电视。4K电视还会再骗我们一次吗?

如果你存在着这样的担心,我们可以很明确的告诉大家:不会。

从4K电视产品化的速度来看,4K已经不再是纸面上的概念,而将成为下一个性能标杆。

 

重要的区别——画面

3D之所以成为浮云,一个重大缺陷就是我们找不到一个统一标准来要求和规范它。主动式、被动 式、刷新率、亮度损失、就算你知道这些技术名词,每家厂商的3D电视标准也不尽相同,你根本无法区分清楚3D画面和普通的高清画面有何区别。事实证 明,3D电视的效果依然与厂商的宣传存在较大差距,坐在家里戴副眼镜就能把客厅变成iMax影院?别做梦了。

没有统一规范、观感上也没有多少优势,消费者自然不会为3D埋单了。而4K电视则完全不用担心这些问题。

形容84英寸的4K电视简单的方法,就是同时把四个42英寸的1080p电视排在一起,震 撼力不言而喻。4K的分辨率不仅使远距离观看到高清晰的图像成为可能,还不会因为距离太近看到颗粒感。高分辨率能同时显示更多信息和细节,还可以多屏幕播 放高清内容。所有的这些改变,都是你能亲自用眼睛看到的、一眼就能区分清楚的,是实实在在的提升,这就是4K的优势所在。


同时播放4个1080P视频?这个可以有


一次性看完4开大小的报纸,是不是很过瘾?


超高清+大屏幕,任何细节都尽收眼底

而在标准方面,4K乃至8K超高清标准早已被国际电信联盟纳入规范,所有厂商执行的是统一标准,你再也不同担心被一个从未听说的稀奇古怪概念欺骗了。

价格

而消费者们关心的可能是价格问题。确实,作为新兴技术,4K电视暂时还是天价,比如索尼的Bravia HX950 4K电视要价2999美元,东芝、夏普、LG的类似产品价格也都差不多。这个价格短时间内是难以普及的。

但和3D技术不同的是,高清液晶面板和液晶显示器技术本身的进化步骤是息息相关的。只要液晶 技术没有消亡,它就会不停的进化,高清液晶面板成本降低是可以预期的。事实上,在今年的IFA上,夏普就曾展示过一款60英寸、4K分辨率的液晶电视样 品,它的面板成本会比84英寸产品低出不少,更适合普通家庭使用。


夏普在今年IFA展会上拿出的60英寸4K电视样机

随着时间推移,更适合家庭的普通尺寸4K电视会陆续推出,新一轮的价格战也在所难免,相信到时候买到合适价位的电视绝对不是做梦。

 

内容

也许有人会质疑,4K超高清影视节目内容缺乏,4K电视机买回家看1080P高清,这不跟买 3D电视看2D画面一样很坑爹吗?这个问题同样不用担心。既然4K标准通过了国际电信联盟的审核,好莱坞肯定会全力支持它。而索尼、松下、佳能、尼康等日 系厂商一直以来都是4K摄影机和投影机的支持者。一旦时机成熟,4K级别影视光碟绝对会普及,土豪们可以准备升级你的家庭影院了,84寸超清绝对是发烧友 (PS,国内的流媒体供应商土豆网甚至已经推出了在线4K视频服务)。

话说回来,即使没有影视节目,超高清的播放设备也是有其它用武之地的。现在的数码单反相机像素动泽2000多万,将照片通过HML、HDMI等多媒体手段输出到4K电视全分辨率浏览,也将是一件非常震撼的事情。

 
使用尼康D800单反相机拍摄的3600万像素照片,在4K显示器上效果俱佳

 

结语

从今年的IFA来看,面板厂商今年计划推出的4K面板会在55~84英寸之间,其中又将以60英寸以上的产品为主,看来精细度更好适用性更广的较小尺寸4K超清电视也上市在即,毕竟一般人家的客厅是不需要84寸那么大的。超清电视,让我们拭目以待。

标签 Mouser Digikey ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻