• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

贝能协助客户赢得1百万5W LED球泡灯订单

来源:我爱方案网
时间:2012-08-29

导读:贝能国际是Power Integration的主要国内分销商之一,现已在PI LED驱动器基础上开发出10款LED照明灯具参考解决方案,功率范围从3W到10W,并已获得约60个Design-Wins,近更协助一家客户拿下1百万5W LED球泡灯大单,令人刮目相看。贝能何以如此犀利?请看本站对贝能产品经理信思孔先生的专访。


LED球泡灯的高可靠性、节能、长寿命和绿色环保特性使得它快速成为宾馆、公园、车站、机场、隧道、公共楼道和家庭等市场的新宠,特别是在欧美日本市场。这也导致LED球泡灯的市场竞争非常激烈。

近中国本土分销商贝能国际的产品经理信思孔先生说:“我们近成功协助一家客户拿下1百万个5W LED球泡灯大单。该LED球泡灯客户请求我们帮他设计一款5W 球泡灯驱动 电源 ,要求非隔离、低成本、PF>0.7和高效率。我们配合客户选择性价比的方案,提供参考设计给客户,帮助客户完成样机设计,并协助客户成功赢得订单。”

贝能国际在LED照明市场专门开发基于老牌LED驱动器供应商Power Integration产品的LED驱动电源,可提供参考设计和交钥匙的解决方案。

信思孔表示,贝能国际现在已基于PI LED驱动器开发出了约10款LED驱动电源参考设计,包括:3W GU10(特性:隔离,非调光,高效率)、4-8W球泡灯驱动(特性:非调光,非隔离)、4-10W球泡灯驱动(特性:非调光,隔离)、4-8W球泡灯驱动(特性:调光,非隔离)、6-10W球泡灯驱动(特性:调光,隔离)。

相对于非隔离LED驱动电源而言,隔离LED驱动电源在价格上要高一些。非隔离电源设计于双绝缘产品,例如,灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品是必不可少的。

在未来,隔离和非隔离这两种类型的设计都将会继续使用,因为每个设计分别满足了不同的市场需求。贝能国际针对相同参数的产品,提供隔离和非隔离两种解决方案,满足不同客户的需求,给客户自主选择的权利,可以为客户提供更好的服务。

“贝能在LED照明市场已经赢得约60个设计中标项目,包括基于PI LNK415EG的9W LED球泡灯驱动电源(非调光,隔离,高效率85%,成本具有竞争优势)、以及基于PI SC1117DG的4-6W LED球泡灯驱动电源(非调光,非隔离,高效率,低成本,成本有明显优势)。”信思孔指出,“贝能LED驱动电源参考设计方案有五大关键卖点,即:高效率、低成本、元器件少、体积小和可靠性高。”

LED球泡灯替代白炽灯只是未来LED照明市场的亮点之一,日后汽车LED照明、医用LED照明市场也会迅速地成长。能源危机、温室效应以及生态环境的日益恶化时刻提醒着人们,地球已经疲惫不堪,改变人们的能源获取方式以及提高能源利用率已经成为当前世人的共识。由于在世界电力的使用结构中,照明用电约占总用电量的19%;在英国消耗的全部能源当中,人工照明耗能则占其建筑耗能总量的15-50%。中国照明用电约占全国总用电量的12%,而且我国每年的照明用电增速(保守估计)大约为5%。照明耗能已经成为了各国能源消费的重要组成部分。也就成了各国政府及专业人员必须面对的棘手问题。

LED发展迄今已逐渐具备多项成熟优势,例如:省电、高效率、高反应速度、寿命长,与全制程均不含汞的多项环保优点,加上体积小、重量轻与可在各种表面设置等元件特色,已成为全球灯具与元件厂积极开发的应用光源。

在市场应用方面,各国政府也在积极推动。例如,澳大利亚决定将于2010年,停止使用普通白炽灯,转用LED照明灯泡,成为世界上个计划禁止使用传统白炽灯的国家。

美国公布于2012年1月1日起逐步淘汰100瓦的白炽灯。根据2007年布什总统签署的白炽灯淘汰法,白炽灯的淘汰需经过三个步骤。从2012年1月1日开始,淘汰传统的100瓦的白炽灯;2013年1月起逐步淘汰75瓦的白炽灯,并在2014年1月逐渐淘汰40瓦和60瓦白炽灯。

俄罗斯LED照明市场的比重也在持续增长。在长期前景内,俄罗斯LED照明市场在全球范围的比重将为1-5%。俄罗斯LED照明市场的增长速度每年将达到28-48%。至2014年发光二极管改造的普及将突破3亿,并将进一步增长。

由此可见LED照明产业潜藏着巨大的经济和社会效益,世界各国对LED替代白炽灯都极为重视,LED的发展已经势不可挡的来临,淘汰白炽灯已经成为了一种趋势,2012年将会是LED照明全新的起航。

当然,我们也要清醒地看到LED照明灯具的不足。LED虽然有多项环保优势,但与白炽灯具不一样的是,LED本身产生的热会直接影响LED灯具的使用寿命,实际上LED在所输入的能源中,仅有两成能源可以转换为光能,剩下的八成能源多半形成废热散逸。尤其是LED为点状发光光源,其所产生的热能也集中在极小的区域,若产生的高温无法顺利排解,那LED的结面温度将会因此偏高,进而直接影响LED的使用寿命与发光表现。因此提高效率和减少LED光衰将成为未来LED开发商的新目标。

标签 电源 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻