• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iPhone 6/6 Plus 减少耗电的秘密: 配置双加速计

来源:Chipworks
时间:2014-09-28

    外媒 Chipworks 深度拆解 iPhone 6/6 Plus 发现, 苹果在这两部 iPhone 里都配置了双加速计。 一个是三轴的博世 BMA280, 另外一个是六轴的 InvenSense MPU-6700。 Chipworks 认为, 苹果这样设计, 目标是减少电源消耗, 整体带来更好的用户体验。

   InvenSense 的六轴加速计适用范围很广泛, 也有不同的运作模式, 包括六轴惯性传感器模式耗电 3.4 mA, 三轴陀螺仪模式耗电 3.2 mA, 三轴加速计模式耗电 450 μA, 它的敏感度比博世的三轴加速计高, 达到 16684 LSB/g, 所以耗电也更多。

    而博世的三轴加速计, 耗电就只有 130 μA. 不过两个加速计都支持低功耗模式, 该模式下 InvenSense 耗电反而低于博世. 但是博世的优势就是, 启动速度快, 只需要 3 ms, InvenSense 的需要 30 ms. 所以在不需要六轴的轻量应用下, 例如旋转屏幕, 或者计步器, 就会启动博世的加速计。

    Chipworks 认为, 双加速计是苹果 "优雅的工程设计" 体现。本来只需要 InvenSense 的加速计就足够完成工作, 但是添加博世的加速计, 某些情况下可以达到更少的耗电, 增加电池续航。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻