什么叫串行接口/串口
微型计算机主机与外部设备的连接,基本上使用了两类接口;串行接口与并行接口。 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且成本提高。串行通信是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。 串行通信本身又分为异步通信与同步通信两种。 串行通信线路上传送的是数字信号,表示传送数字信号能力的指标为数据速率(Data Rate),其单位为Bps(Bit Persecond),即每秒钟传送的二进制位数。 串行接口标准: 目前普遍采用的一种串行接口标准是RS-232-C标准。RS-232-C接口标准采用25个引脚的连接器(D型插座)。RS-232-C规定有25根连线。
并行接口采用并行传送方式在微型计算机与外部设备之间进行数据传送的接口叫并行接口,它有2个主要特点;一是同时并行传送的二进位数就是数据宽度;二是在计算机与外设之间采用应答式的联络信号来协调双方的数据传送操作,这种联络信号又称为握手信号。
简单的并行接口
简单的并行接口分0线握手并行接口、1线握手并行接口和2线握手并行接口等多种。
1、0线握手并行接口所谓0线握手(连络),即接口电路中不含协调数据传送的连络信号,这是并行接口的简形式,它又分输入并行接口和输出并行接口以及输入/输出双向并行接口3种形式。0线握手输入接口在输入量比较稳定的情况下(输入的状态信息在一个的时间内不改变,如开关量输入),可采用三态门直接读取。0线握手输出接口当输出数字量无需锁存时,可采用三态门直接输出。0线双向输入/输出接口当外设与CPU之间需要利用数据总线进行双向传送信息时,I/O设备即能发送信息,又能接收信息。
2、1线握手并行接口1线握手并行接口是在0线握手并行接口的基础上,增加了一条握手信号线。1线握手方式总是假设发送方式所发送的数据已经就绪,接收方可以接收。
可编程并行接口
可编程并行接口芯片种类较多,Intel公司的8255A(PPI),Motorola公司的MC6820(PIA)和Zilog公司的Z80-PIO都属于这一类器件。
串行接口的划分标准
同步串行接口(英文:SynchronousSerialInterface,SSI)是一种常用的工业用通信接口。
异步串行是指UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通用异步接收/发送。UART是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上。UART包含TTL电平的串口和RS232电平的串口。 TTL电平是3.3V的,而RS232是负逻辑电平,它定义+5~+12V为低电平,而-12~-5V为高电平,MDS2710、MDS SD4、EL805等是RS232接口,EL806有TTL接口。
串行接口按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485等。RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。
串行接口和并行接口有什么区别
串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。
并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。
另外,串口和并口都能通过直接电缆连接的方式实现双机互连,在此方式下数据只能低速传输。微型计算机主机与外部设备的连接,基本上使用了两类接口;串行接口与并行接口。 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且成本提高。串行通信是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。 串行通信本身又分为异步通信与同步通信两种。 串行通信线路上传送的是数字信号,表示传送数字信号能力的指标为数据速率(Data Rate),其单位为bps(bit persecond),即每秒钟传送的二进制位数。 串行接口标准: 目前普遍采用的一种串行接口标准是RS-232-C标准。RS-232-C接口标准采用25个引脚的连接器(D型插座)。RS-232-C规定有25根连线。
串行接口和并行接口传输介绍
微型计算机主机与外部设备的连接,基本上使用两类接口:串行接口和并行接口。串行接口和并行接口都通过“直接电缆连接”的方式进行双机互连,因此,相对无线,它们的数据只能低速传输。购线网跟大家讲讲并口和串口的传输。
串行接口,简称串口,每次发送一位数据流,大多数接口都是串行接口在计算机上为COM端口,是采用串行通信协议的扩展接口。1980年前后出现串口,数据传输率一般是115Kb/s~230Kb/s,新型通用串行总线USB接口数据传输率可高达12Mb/s,IEEE1394火线接口(FireWire)数据传输率快达400Mb/s以上。
并行接口,简称并口,也就是LPT接口,一起发送所有数据,是采用并行通信协议的扩展接口,刚开始,并口一般用来连接打印机、扫描仪等,因此并口又被称为打印口。并口的数据传输率比串口快8倍以上,标准并口的数据传输率一般为1Mb/s,新型VXI总线接口数据传输率可高达50Mb/s,IEEE488仪器接口(GPIB)数据传输率高达Mb/s以上。
串行接口和并行接口的数据传输方式,相对应为串行传输和并行传输、或串行通信和并行通信。终端与其它设备(如其它终端、计算机和外部设备)通过数据传输进行通信。
串行传输或串行通信,指用一条数据线,将数据一位位地顺序传送,形象地可以视为一列汽车(数据位)沿着乡村公路行驶(单传输路径)。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。串行通信分为异步通信与同步通信。
并行传输或并行通信,指数据的各位同时进行传送,以字或字节为单位并行进行,形象地可以视为一排汽车(通常为8个数据位或1个字节)沿着多车道高速公路行驶。其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且成本提高。与串行传输相比,是一种更快捷的传输方式,能够从一个点到一个点传输8倍的信息。
串口,按电气标准及协议可分为RS232C、EIA232D、RS422、RS449、RS485、RS530、IEEE1394、IEEE1174、MIL-188C、USB等。并口,也为并行接口、或并行通信接口,按电气标准及协议可分为Centronics、EPP增强并行接口、ECP扩展功能并行接口、SPP标准并行接口、IEEE488、IEEE1284、SCSI小型计算机系统接口、MILSTD-1553等。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)