工字电感,不仅体积小,而且比较容易安装便捷属于插件型电感,占用空间小;高Q值因素;分布电容较小;自共振频率较高;特殊导针结构,不易产生闭路现象,工字电感是利用导线来通过交流电压,电流的,工字电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。工字电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。
工字电感的稳定性较高,是一般电感无法比拟的,在电路中使用通过的电流相对平稳,在效率上也提高很多,工字电感的主要功能是筛选信号,过滤噪声,稳定电流及控制电磁波干扰,是EMI的优良对策。
工字电感的结构组成
工字电感的骨架是由铜芯线圈的绕线支架的。工字电感是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),常用的工字电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;大多数是将漆包线(或纱包线)直接绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。小型电感线圈(例如工字电感)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁芯上。
一、工字电感图示:
二、工字电感的对等电路图:
三、工字电感的特征:
1. 体型小的立式电感,占用安装空间小;
2. 分布电容量小,自共振频率高;
3. 特殊导针结构,不易产生开路现象。
4. 用 PVC 或 UL 热缩套管保护。
5. 无铅环保。
四、工字电感的特性:
1.电感值范围:1.0uH到100000uH之间。
2.额定电流:基於温度上升不得超过20oC。
3.工作温度范围:在-20oC到80oC之间。
4.端子强度:大於2.5公斤以上。
工字电感的作用:
1、储能,在电源中做滤波作用,使电显源更加稳定。
2、振荡,在开关电路中组成振荡组件,做升压作用
3、抗干抗,在电源中做扼流圈作用,做差模电感,防止电源中谐波成分污染电网,也阻止电网中的谐波成份干扰到电源,起到稳定的作用。
大部分电子器件都含有RF电感。“为了跟踪动物,在我们家养动物的皮肤中植入的玻璃管内部都含有一个电感”,普莱默公司的一位研发工程师 Maria del Mar Villarrubia说,“每次启动汽车的时候两个电感之间都会产生无线通信,一个在汽车内部,另一个在钥匙内部。”
不过,正如这种元件的无所不在一样,RF电感也有着非常具体的用途。在谐振电路中,这些元件通常与电容结合使用,以便选择特定的频率(如振荡电路、压控振荡器等)。
RF电感也可以用于阻抗匹配应用,以便实现数据传输线的阻抗平衡。这是为了确保IC间高效的数据传输所必需的。
作为RF扼流圈使用时,电感串联在电路中,起到RF滤波器的作用。简单来说,RF扼流圈是个低通滤波器,它会给较高的频率造成衰减,而较低的频率则畅通无阻。
Q值是什么
在讨论电感性能时,Q值是重要的衡量指标。Q值是一种衡量电感性能的指标,它是一个无量纲的参数,用于比较振荡频率和能量损耗速率。
Murata公司的高级产品经理Deryl J. Kimbro说:“Q值越高,电感的性能就越接近于理想的无损电感。也就是说,它在谐振电路中的选择性更好。”
高Q值的另一个好处是损耗低,也就是说电感消耗的能量少。低Q值会造成带宽较宽,而且在振荡频率处及其附近的谐振幅度较低。
电感值
除了Q因子以外,电感的真正的量度当然是它的电感值。对于音频和电源应用而言,电感取值通常是数亨利,而高频率应用通常需要小得多的电感,通常在毫亨或微亨范围内。
电感值取决于几个因素,其中包括结构、铁芯尺寸、铁芯材料以及实际的线圈匝数。电感既有电感值固定的,也有电感值可调的。
工字电感的应用:
工字电感一般应用于:电视和音响设备;通讯设备;蜂鸣器及警报器;电源控制器;需要宽频带和高Q值的系统等。
通过以上对工字电感性能,特性,作用的了解,我们可以了解到工字电感应用广泛:可用于车载GPS,车载DVD,电源设备,录影机,液晶显示屏,电脑,家用电器,玩具,数码产品,安防技术设备等等电子产品。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)