• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

中芯国际进军闪存,自主研发38nm NAND来了

来源:互联网
时间:2014-09-26

    虽然规模和技术远远不如TSMC台积电、UMC台联电等代工巨头,不过中芯国际(SMIC)这两年发展的还不错,28nm工艺年初也正式量产了,还从 TSMC手中抢到了部分高通处理器订单,现在他们准备进军新的市场领域了——向客户推出38nm工艺的NAND闪存,而且是中芯国际自主研发的技术。

    NAND闪存的重要性不必说,目前SSD固态硬盘以及消费电子上所用的存储器多数都是基于NAND闪存,目前全球主要的NAND产能都掌握在三星电子、东芝/闪迪、SK Hynix及Intel、美光合资的IMFT这四大豪门中,剩下的则由台系半导体厂商等瓜分,挤进NAND市场可不容易。

    中芯国际以往发展过130nm到65nm制程的NOR闪存,不过NOR闪存现在属于过时的产品了,转向NAND闪存也是自然而然的事了。中芯国际推出的 NAND闪存制程为38nm,与目前主流的20/19nm差了一代,而且东芝、美光新一代的16/15nm制程年底就会量产,所以中芯国际与国际大厂还有一定的差距。

    据官网所说,这种NAND制程完全是中芯国际自主研发的,38nm工艺对于降低NAND成本、提高产量来显然不如更先进的25、20nm,不过制程低了也有好处,那就是NAND的可靠性更好,P/E擦写次数更高,只不过现在还不清楚中芯国际的38nm NAND的细节。

    对中芯国际来说,38nm NAND其实也是个过渡,官方新闻中也提到了这是他们升级到更先进的2x/1xnm及3D闪存的基础,由此看来新工艺其实也是在研发中了。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻