处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

国产FPGA厂商如何开创高可靠系统解决方案的新时代

国产FPGA厂商如何开创高可靠系统解决方案的新时代
来源:中国电子网 时间:2012-08-28

作为国产的 FPGA 厂商,我们一直在思考国内外FPGA市场的竞争。去年我们找到了一个突破点,结合的产品和新技术,现在谈一下如何开创FPGA高可靠系统解决方案的新时代。

首先,要能够聚焦FPGA的发展,从1984年个FPGA芯片问世以来,FPGA已经成为整个微电子发展的一个引领的产品,工艺都是在FPGA体现的。到了下一个十年,FPGA将朝什么方向发展?我们认为,将会向更灵活、向多样IP化的方向发展。同时,FPGA不再是单一芯片,已经向系统芯片发展。只有关注这几个方向的发展,才能定义好我国FPGA产业如何朝前走。

我国FPGA高可靠领域市场共计约为5~6亿美元,这个市场应该有很大潜力。从国家安全角度上讲,我们将高可靠、高等级的产品作为切入点。在国家战略安全领域,从航天、航空方面都采用772所的FPGA技术。国外FPGA已经走入了高可靠的行业。目前,已是应用为王的时代,这给我们带来了机遇,我们要以应用为牵引。对于国产FPGA厂商来说,要从特殊领域入手,在高可靠的应用环境下提供系统解决方案,满足客户的需求。

FPGA在众多领域使用,在器件本身以及其他配套的像 电源 等都涉及可靠性问题,所以高可靠应用的FPGA系统解决方案势在必行。基于这个思考,772所提供高可靠系统解决方案。针对特定领域,我们提供封装、测试、保障类平台、测试封装、供板极开发产品。基于特定的客户平台,我们会做专用的硬核和软核来提供解决方案。

在军用领域,772所构建满足高等级需要的电源,提供一体化的提供服务,从万吨到千万吨,电源从5V到1.5V全面提供。另外,提供宇航级的抗辐照射解决方案,能够提供整套的解决方案,还可以提供板极的开发产品。现在,我们构建了千万门级的FPGA测试检测中心。同时基于用户的需求,可以提供小型化、定制化的封装。

我们的目标是:宇航产品要做强,要自主创新;军用产品要做大,兼容保障;辅助产品要做全,要系统配套;系统产品要做专,要差异特色;生产测试做精,质量一流;预研技术做深,与国际同步。

对于国产FPGA的发展,我们也有一些建议:,以点带面,寻找合适的特殊应用领域作为国产FPGA的市场切入点,只有进入才能生存下去。第二,以国产FPGA为核心,构建自己的解决方案。第三,要加强整机企业对国产FPGA产业的牵引作用,因为用户是上帝,没有用户的牵引很难做下去。第四,要借助国家重大项目推动国产FPGA产业的发展。第五,要适当地引入资本市场推动产业的发展。后,借中国FPGA产业论坛的形式和平台,以产业联盟的方式,构建整个国产FPGA产业的生态环境,使国产FPGA真正地走向每个领域。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28199次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25421次
3 1N4001 0.19MB 22056次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19550次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18604次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15044次
7 DS1337U+ 0.28MB 14939次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14468次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13425次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11991次