电阻丝炉的基本原理
它主要由电阻丝和绝热材料两部分组成,电阻丝是用来将电能转换成热能,绝热材料起保温作用。使炉膛达到要求的温度并有合适的温度分布,此外,炉体还包括炉管、炉架、炉壳、接线柱等。炉管用于放置试料,炉壳内容纳绝缘材料,炉架支撑炉体,接线柱用接通电源和电阻丝连接。电阻炉是一个将电能转换成热能的装置
电热丝发热的原理是电流的热效应。电流的热效应:当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应。实践证明,电流通过导体所产生的热量和电流的平方,导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。这是英国科学家焦耳和俄国科学家楞次得出的结论,被人称作焦耳定律、楞次定律。
电阻丝发热原理
电热丝是为常见的一种发热元件,其作用是在通电后发热,将电能转化为热能。电热丝的应用范围很广,多种常用电热设备都会采用电热丝作为发热元件,因此电热丝在医疗、化工、电子、电器、冶金机械、陶瓷玻璃加工等行业都有应用。
1、电热丝的工作原理
电热丝的工作原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
2、电热丝的种类划分
电热丝的种类是根据电热丝的化学元素含量及组织结构不同来划分的。电热丝的种类有铁铬铝合金电热丝和镍铬合金电热丝。这两种电热丝作为电热元件,在功能特性方面各有不同。
3、铁铬铝合金电热丝的优缺点
铁铬铝合金电热丝的优点是运行温度高,实验得出铁铬铝合金电热丝的运行温度可到1400℃。铁铬铝合金电热丝的使用寿命长、电阻率高、表面复合高,并有较好的抗氧化性。
铁铬铝合金电热丝的缺点是在高温环境下的强度较低,随着温度的升高铁铬铝合金电热丝的可塑性会增强,也就是说铁铬铝合金电热丝在高温中容易发生变形,且变形后不易修复。
4、镍铬合金电热丝的优缺点
镍铬合金电热丝的优点是在高温环境中的强度高,长期高温运行不易变形,不易改变结构,且镍铬合金电热丝的常温塑性好,变形后的修复较为简单。此外,镍铬合金电热丝的辐射率高、不带磁性、耐腐蚀能力好、使用寿命长。
镍铬合金电热丝的缺点是运行温度不能达到上一种电热丝的水平。镍铬合金电热丝的制造需要使用镍,这种金属的价格高于铁、铬、铝的价格,因此镍铬合金电热丝的制造成本较高,不利于成本控制。
电热元件的种类与特点
电热元件是实现电能向热能转化的一类元件,各种的电热设备都要使用电热元件来发热。电热元件从问世的那一天起,就在人们的生产生活中担任着重要的角色。今天,我们来看看电热元件的种类与优缺点。
1、电热丝
电热丝是早出现的一种电热元件,它是以电热为基本工作原理来实现能量转化的。电热丝虽然为传统电热元件,但至今尚未被替代,现在电热丝依然在各个领域,特别是工业生产及实验室被广泛使用。
电热丝在近年来多采用铁铬铝合金和镍铬合金,铁铬铝合金的温度已经达到了1400℃。电热丝的基础上,近些年发展出了电热棒、电热盘、电热片等电热元件,但它们的本质依然是电热丝,其原理也脱离不了电热。
电热丝的优点是加热温度和耐热温度高,技术成熟、易于制造且方便配套应用于各种电热设备。电热丝的缺点是它的能量转换率较低,发热过程中伴随着发光过程,因此电能转换率只能达到60%到70%。
2、PTC电热元件
PTC的全称是PosiTIve Temperature Coefficient,也就是热敏电阻,它是将导电材料经过复合烧结而成的一种电热元件。PTC电热元件是继电热丝之后出现的一种电热元件,受限于居里温度的限制,只能在350℃以下的加热中使用,应用于各种小功率低温电热设备。
PTC电热元件的优点是加热时无明火,加热效率可达70%。PTC电热元件的缺点是抗震性能差、不能随意切割使用,特别是PTC电热元件受居里温度的限制,不能用于350℃以上的加热,因此PTC电热元件在实际生产生活中的应用只能局限在低温加热领域。
3、导电涂料
导电涂料也被称为黑膜,产生于20世纪50年代末,在被喷涂于绝缘材料表面后可以作为电热元件使用。导电涂料本身的用途很多,而作为电热元件的应用较少,它的优点是面状加热、散热面积大、抗震性能好,但缺点是发热层易脱落,且只能适用于200℃以下加热。
4、电热膜
电热膜是近年来新兴的一种电热元件,它是吸取了PTC和导电涂料两种电热元件的特点制造而成的。电热膜目前主要应用在室内取暖和环境温度保持等方面,如建筑物取暖、育雏室保温等。
电热膜的优点是无明火加热、面状加热、热阻少、导热快、使用寿命长,且易于切割和分离,特别是电热膜的电能转换效率高达90%、热能损失小。
电热膜的缺点是升温速度慢、加热温度尚不能达到较高数值,停电后热量消散速度快。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)