处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

并非那么完美 iOS 8已知Bug及解决方法

并非那么完美 iOS 8已知Bug及解决方法
来源: 手机中国 时间:2014-09-25
  北京时间9月18日凌晨1时,苹果公司放出了iOS 8正式版,不少人都选择在时间下载安装,足以见得大家对新系统的期待,要知道,热情的英国民众为了升级,甚至给网络带宽增添了不小的压力。

  虽然iOS 8中推出了数百项全新功能及改善优化,但它依旧不可避免的有些缺憾,如闪退、开启速度慢,甚至是无法开启等问题。目前已知的Bug主要集中在软件方面,但 不适应新系统也属于正常情况。小编在使用的过程当中也遇到了一些“小麻烦”,接下来咱们一起来看看iOS 8都有哪些Bug,又该如何解决。

  1.App Store开启速度慢

  升级之后,身边的很多朋友都反映App Store开启速度慢了很多,打开就显示一片空白,甚至有一部分人根本打不开。可是我们使用的应用大部分都要从App Store中下载,这也给给用户带来了不小的麻烦。


App Store无法开启

  解决方法并不难,打开设置-无线局域网-DNS,接着将DNS码改为8.8.8.8即可恢复正常。成功之后再将DNS码换回去就大功告成了,如 果您忘记保存原始的DNS码也没关系,只要在设置中选择重置网络就能自动恢复初始状态,只不过之前记录的WiFi密码需要再次键入才能连接。

  2.微博闪退

  微博闪退是一个很普遍的问题,大部分用户都遇到了,而且它出现的次数非常频繁,一天之中会闪退多次。小编试过删除后重新下载安装,可惜依旧无法解决。但是就在周五的晚上,新浪微博客户端推出了更新版本,已经能够完美的适配iOS 8系统了。


微博不断闪退

  除此之外,新版新浪微博支持群组聊天,增加发微博仅自己可见及定向发微博到群等功能,还有大家期待已久的小尾巴自定义功能,想要变身随时可以。

  3.输入法反应速度慢

  目前,适用于iOS 8系统的输入法有两款,分别是搜狗输入法及百度输入法,但是偶尔也会发生输入法无法弹出,或者反应速度慢等问题。但是两款输入法目前都是版本,恐怕只能等待软件升级后才能解决。


输入法弹不出

  4.支付宝钱包无法使用

  小编在日常生活中常常会用到支付宝钱包进行转账付款等操作,但是由于不适配,会产生无法使用的情况,删除后再次安装也无法解决。好在支付宝钱包在9月20日发布了版本,除了完美适配新系统之外,还增加了多项个性化设置。


支付宝钱包无法登陆

  支付宝钱包V8.3中新增亲密付、昵称转账、汇率查询换算,以及余额宝定期转出功能,升级之后将不会再出现无法使用的情况。

  5.无法正常关机

  很多用户也出现了升级之后无法正常关机的现象,长按电源键界面会出现苹果Logo,但却直接进入了安全模式,再次按下后才会关机,甚至还会出现自动关机等现象。目前这个问题还没什么有效的解决方法,只能等待官方发布升级版本才会有所改善。

  除了以上几点反映比较强烈的问题之外,还有大量软件闪退、开启卡顿,相册会莫名其妙的消失很多照片,再次开启后才能查看,地图无法定 位,HealthKit无法使用,开启相机会出现黑屏等等,用花样百出来形容并不为过。但是,早在iOS 8正式版推送之前,就有消息称iOS 8.1已经研发完毕,看来苹果公司是有信心解决系统中的问题的。但在修复版到来之前,我们还是先享受一下iOS 8带来的方便与烦恼吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 27016次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 24893次
3 1N4001 0.19MB 21545次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18573次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18208次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 14568次
7 DS1337U+ 0.28MB 13337次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 13217次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12449次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11548次