据相关统计显示,截至2013年年底,安防行业总产值达3883.80亿元,以视频监控占安防市场比例达55%计算,视频监控市场总量达到2136.09亿元。以存储设备占视频监控系统成本平均值为8%计算,2013年存储设备市场总量约为171亿元。2014年,整体市场放缓,但即使没有像以前年度20%增幅,市场增幅保守估计也有10%。按10%计算,2014年存储市场总量为188亿元。(数据来源:据《中国公共安全》针对视频监控行业统计资料推算)
视频监控的普及以及高清化令数据总量几何级增长。一路720P摄像头,按照2-4Mbps码流计算,一天的存储容量为21GB-42GB;一路1080P摄像头,按照6-8Mbps码流计算,一天的存储容量为63GB-84GB。存储信息保存时长一般为30天以上。对于大规模的监控系统,特别像平安城市这样的项目,前端摄像头一般在1000路以上,数据量极为庞大,对数据的保存、备份、易查的要求更高。
安防存储技术比较
在安防项目中,用到的存储技术科大致分为本地存储、外挂存储与网络存储三种,他们各有优势,可以通过比较分析来看看。
1.本地存储技术
本地存储量典型的应用是数字硬盘录像机(DVR),其采用内置硬盘的方式进行图像存储。DVR存储是目前常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘;多可直接带8个硬盘。由于编解码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,未来随着远程视频监控技术的不断发展,DVR存储也表现出明显的前端化和单机化的特征。
网络数字硬盘录像机(NVR)是近年来中国安防市场上逐渐兴起的一种产品形态,在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除窗口操作系统和计算机配合的单机独立操作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,无需计算机配合和日常维护就能够实现较高分辨率(可达到1080P分辨率)高质量实时监控,并且简单易用。
2.外挂式存储技术
外挂式存储通常有DAS、磁盘阵列、JBOD,主要采用SATA、USB、SAS等存储协议扩展数据存储,这种方式适合于中小规模的部署,使得监控视频数据通过RAIO技术在可靠性上得到了一定保证,同时数据的直接写入也很明显,减少了服务器中转这一环节,还节省了用户的投资。但这种技术的缺点是不能共享且扩展能力较低。
3.网络存储技术
网络存储核心技术方案主要是NAS和SAN,这两个存储协议在初期进入安防市场过程中造成了不少混淆和不恰当的应用。目前,我们从需求层面入手来区分这两种存储类型。
(1)NAS技术的诞生主要是为了解决不同操作系统客户端之间的文件共享以及交互。
(2)SAN协议主要是为了解决数据容量的问题,为客户在TCP/IP网络上提供大容量的可用空间,该协议特别适合大并发数据的写入。
通过以上协议的比较不难看出,IPSAN(ISCSI)为目前安防视频监控领域的准标准,并且已经取得性能和架构实用性的完美平衡。当然在目前一些大型项目中,我们也看到一些FCSAN产品,但它主要应用在大型关键性存储数据项目中。
云存储产业渐热,未来前景广阔
随着信息技术的普及应用,不管是企业还是个人每天都产生大量数据,日积月累后形成海量数据,数据量之大已经超出电脑硬盘及光盘能够方便存储的极限,我们不禁感叹大数据时代已经到来。当云存储这个概念一经提出,伴随着云服务相关词汇媒体曝光率骤增,依附于云存储技术的网盘市场成了各路厂商争相抢占的“香饽饽”。
如今,云存储也成为巨头争霸新战常随着大佬等的进入,竞争格局势必发生变化。此前,云存储还是创业者的世界。Dropbox、Box等是业界公认的先行者,Dropbox的巨大成功让这个市场迅速被挖掘和跟进,微软SkyDrive、苹果iCloud,近亚马逊也刚刚上线了一个叫做“CloudDriver”的网盘产品。
视频图像的存储特点是对实时的存取性能要求较高,而云存储的系统架构决定了它能够以较低的总拥有成本很好的满足海量高清或标清视频的并发写入、读取,并能实现快速配置和即插即用。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。