处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美推出用于便携医疗设备精密感测的高性能系统级封装(SiP)方案

安森美推出用于便携医疗设备精密感测的高性能系统级封装(SiP)方案
来源:EEWORLD 时间:2014-09-17

    半定制的高能效SiP方案用于设计微型感测系统,极适合血糖监测仪、心率监测器及心电图分析仪等移动健康应用。

    2014年9月16日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)响应便携医疗市场快速演变的产品开发需求,推出半定制的系统级封装(SiP)方案——Struix,用于血糖监测仪、心率监测器及心电图分析仪等多种移动医疗电子设备的精密感测及监测。

    Struix在拉丁文含义是“叠在一起”的意思,这种方案利用先进的裸片堆叠技术,在业界的32位专用标准产品(ASSP)微控制器(ULPMC10)上集成一个定制设计的模拟前端(AFE),以构成一个完整的微型系统。Struix采用标准及可定制的元器件,为医疗设备制造商提供灵活的设计,助他们创建独特医疗传感器接口应用,同时加快上市时间及提升性价比。

    安森美半导体消费类健康方案高级总监Michel De Mey说:“先进的堆叠技术使Struix能够在医疗设备中提供比独立式方案更高的系统集成度和更少的电路板占用空间。安森美半导体的SiP方法比全定制方案缩减设计时间、开发风险及成本。此方案还进一步增强了设计灵活性,因为方案中的ULPMC10微控制器可采用安森美半导体未来的微控制器轻易升级,无须替换模拟前端,但须获美国食品药品管理局(FDA)的重认证。

    Struix的ULPMC10微控制器组件采用业界的32位ARM® Cortex®-M3内核来处理信号,工作频率可达30兆赫兹(MHz)。此微控制器集成了512千字节(KB)的片上闪存及24 KB SRAM存储器,以存储关键程序和用户数据。ULPMC10的设计旨在优化便携设备的电池使用时间,以极低的动态和静态功率需求提供优异的性能。此微控制器通过基于电荷泵的片上电源转换和稳压,工作电流消耗可低于200 µA/MHz。待机模式下的电流消耗保持低于500纳安(nA),而这是低占空比医疗设备的一项关键参数。

    此系统的先进电源管理子系统监测设备,用于在宽电压范围内提供故障时安全工作(fail-safe operation),不须外部元器件。此微控制器还包含带3路多工输入的12位模拟至数字转换器、实时时钟、锁相环(PLL)及温度传感器。为了简化产品开发,安森美半导体还为IAR Systems提供一个综合易用的附加开发套件,以支援ULPMC10微控制器,包括基于Cortex微控制器软件接口标准(CMSIS)的软件接口。

    医疗设备制造商使用安森美半导体的定制芯片合作模式,可以充分利用广博知识产权(IP)阵容及丰富设计经验的优势,以符合医疗传感器应用严格的特性及性能水平要求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 27016次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 24893次
3 1N4001 0.19MB 21545次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18573次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18208次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 14568次
7 DS1337U+ 0.28MB 13337次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 13217次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12449次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11548次