• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔Broadwell芯片将在移动领域“呼风唤雨”

来源:CCIDnet赛迪网
时间:2014-09-17

    苹果在9月9日的新产品发布会上公布了两款iPhone 6大屏手机,两款手机配置A8芯片。SeekingAlpha网站近发表了一篇文章,对A7和A8大加颂扬,称赞它们是苹果产品大获成功的基础。文章还 分析了64位计算技术的好处以及苹果在芯片方面的进步,苹果的进步给人留下了深刻印象。

    但与英特尔在芯片方面的进步相比,苹果芯片技术只是小巫见大巫,尤其是跟英特尔刚刚发布的代号为Broadwell的14纳米酷睿M芯片相比。据SeekingAlpha报道称,与Haswell芯片相比,Broadwell计算性能提升50%,能耗降低60%。Broadwell可以应用在厚度仅8毫米厚的平板电脑中,而且不需要使用风扇,根据显示屏尺寸能耗在4-5瓦之间。

    英特尔的技术进步并非“未来的可能性”,包括联想在内的多家公司都发布了配置酷睿M芯片的二合一产品。明年,英特尔将发布代号为Skylake的Broadwell后续产品。

    英特尔提供的资料显示,配置Broadwell芯片的设备续航时间在6.7-10小时之间,比配置Haswell芯片的设备大幅延长。

    苹果去年发布的A7芯片刺激了手机芯片领域的竞争,像PC时代早期那样,芯片技术的进步会促进设备的升级。在Geekbench测试中,iPad Air单核得分为1465,iPhone 5S得分为1400,约为A6芯片的2倍。

    苹果声称A8芯片性能将提升20%,这意味着A8在Geekbench测试中的跑分在1700左右,英特尔Broadwell芯片的单核Geekbench跑分为1852.

    Broadwell的跑分成绩是在时钟频率为1.6GHz的情况下得出的。如果英特尔推出集成有不同数量内核和不同时钟频率的型号,其性能会进一步提升。英特尔称,Broadwell的性能比Haswell高50%。如果Broadwell成为Windows和Android平板电脑的标配,它们与iPad的比较才更有意义,届时iPad将显得性能低下、价格过高。

    在桌面设备领域,能耗相对没有那么重要。配置Haswell芯片的技嘉公司产品的Geekbench跑分高达20000。当然,手机不会有如此高的性能,但是,伴随着能耗的大幅降低,高端Broadwell平板电脑的性能将相当出色;配置Moorefield姊妹芯片的智能手机和平板手机的性能也将给人留下深刻印象。

   

 

 

   英特尔生产全系列的芯片,部分芯片面向台式机和服务器,旨在提供的性能;部分芯片面向智能手机和平板电脑等移动设备,目标是尽可能地降低能耗。酷睿M芯片面向移动设备,在性能略有降低的情况下把能耗减少了60%。新芯片能使移动设备具有桌面系统的处理能力。在PC芯片大战中,借助更快速的技术发展速度,英特尔战胜了IBM、摩托罗拉和AMD等厂商。

    历史是会重演的。当专注于某一领域时,英特尔会变得很强大,现在英特尔专注于移动领域。英特尔2月份发布了一款面向智能手机的64位凌动芯片Moorefield,但没有引起关注。尽管性能足以与高通骁龙800芯片媲美,但只被应用在少数几款产品中。尽管接受程度有限,英特尔将继续开发Moorefield系列芯片。有传言称三星将在今年晚些时候发布一款配置英特尔芯片的智能手机。

     酷睿M芯片上市销售后,英特尔将在近期发售面向智能手机的新一代Sofia芯片。英特尔将首次发布集成有无线模块的片上系统产品,今年发布的型号支持3G技术,面向新兴市场。英特尔计划明年年中发布支持4G连接的片上系统产品。与瑞芯微的合作,意味着英特尔的技术将被应用在超低价手机片上系统产品中,英特尔可能将在智能手机市场上占有相当高的市场份额。Sofia芯片面向售价不足100美元(约合人民币615元)的3G智能手机,在许多新兴市场上,移动运营商都不提供4G连接。英特尔可能在智能手机市场上蚕食高通的市场份额。ARM也可能发现其增速会因英特尔的成功而放慢。

    我们还需要等待,要到明年夏季英特尔在智能手机市场上的表现才会“水落石出”。酷睿M芯片将被应用在更轻薄的平板电脑和混合本中,这些产品无需风扇,电池续航时间也将进一步延长。由于英特尔芯片的性能远高于A系列芯片,如果苹果坚持使用A系列芯片,iPad就可能落伍。

    处理器真正的危机将在明年来临,英特尔将转向10纳米工艺,竞争对手在转向20纳米以下工艺方面还面临不少困难。届时,英特尔的性能优势可能成为手机领域的决定性因素,就像20年前的PC市场一样。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻