• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智慧 O2O,用“芯”贴你心

来源:EEFOCUS
时间:2015-11-10

亚洲、业内权威的行业展会第十七届中国零售业博览会于近日拉开帷幕。值此盛举,英特尔携手包括易捷通*、海信*、小兵智能*、中科英泰*、新爵科 技*、凯奥斯卡*、广和通*、中科创达*、智微智能*、和深圳微步*等在内的多家生态伙伴,共同展示了一系列精彩纷呈的O2O创新解决方案,从智能POS 机到智能贩卖机,再到数字标牌大屏互动系统,覆盖零售、餐饮、金融、传媒等多种业态。其中,作为重要O2O入口的智能POS方案大放异彩,它们不仅可以通 过数据收集和分析提供更多增值服务,更能提供贴近用户的销售和品牌接触点,完善整个消费闭环。


更“芯”换代,让支付更智能

  • 数据采集、网络通信不在话下 | 中科英泰*智能平板POS机:基于英特尔 凌动 处理器,是一款集成条码扫描和票据打印、针对企业或行业应用市场打造的平板POS产品。支持Windows和Android双操作系统,集成了磁条卡、射 频卡及智能卡读写器,支持以太网、Wi-Fi、3G网络通信。通过定制或第三方开发的应用软件,可满足多种行业的现场数据采集和管理需求。适用于商超、专 柜、精品店、餐饮连锁等不同零售业态。

 

 

  • 多种付款方式,让你任性买买买 | 中科创达*智能POS参考设计:基于英特尔 凌动 处理器和开放式模块化设计规范(Open Module Design Spec,简称OMDS),支持Windows 8.1和Android 5.1两个操作系统版本,IC和磁条卡读取,微信、支付宝等多种在线付款方式,以及第二显示功能均可实现。让顾客在消费之余无需担心付款方式,方便商家。 适用于餐厅、超市等经营场所的点单、收银、盘库等场景。

 

 

  • 多重身份验证,为财产安全保驾护航 | 智微智能*移动支付终端:基于英特尔 赛扬 处理器,内置指纹识别仪、非接触射频卡读卡器、磁条卡读写器,拥有IC卡读卡、二代身份证识别功能,同时支持多种通讯模式,如4G、2.4G、Wi- Fi、蓝牙。不仅可以提高结账效率,多重身份验证更为财产安全保驾护航。适用于商场、超市、银行等移动支付场景。

 

 

  • 收银也可以很时尚 | 易捷通*智能收银台系列:基于英特尔 赛扬 处理器、采用英特尔 主动管理技术及英特尔 博锐 技术。相较传统收银台,该系列产品主打精、灵、小、巧,凸显时尚美观特性。产品紧密围绕“人性化操作”和“确保高效运营”的目标布局各个部件的位置。同 时,多功能合一,诠释收银应用新体验。

 

 

 

  • 小身形,大能量 | 苏州银点*类手机式智能POS机:基于英特尔 凌动 处理器,结合人体工学原理,拥有时尚、精致的外观设计。集500万像素摄像头、高速静音热敏打印于一体,支持蓝牙、Wi-Fi、3G、GPRS等多种网络 环境。可装载多款App应用,开机即能进行订单接收、会员管理等。支持多种网络支付方式,如微信、支付宝、百度钱包等,实为收款、支付,乃至业务合作的利 器。

 

 

  • 无处不在的支付,随时随地的方便 | 海信*类平板式智能POS机:基于英特尔 凌动 处理器,集成一体化设计,配备NFC、MSR、IC、一维码等功能模块,可实现全渠道支付。支持Wi-Fi、蓝牙和3G等多种无线通讯模式。同时配备强大 的电源管理方案、大容量电池以及多功能扩展底座。不仅为商业专柜提供全面、安全、灵活的解决方案,同时适于餐饮、寻店管理、配送等多种领域。

 

 

  • 多种集成,多类应用 | 小兵智能*类手机平板式(Phablet)智能POS机:基于英特尔 凌动处理器,整合摄像头、刷卡磁头、NFC、蓝牙4.0、3G、Wi-Fi、打印机于一体。支持多种无线连接方式,保证随时随地业务交互的需要。集成多种 支付方式,如银行卡、NFC、微信、支付宝、百度钱包等。可用于零售、外卖、点单、团购、O2O等多种应用场景。

 

 

标“芯”立异,数字标牌连接线上线下

  • 魔镜试穿,造型百变 | 凯奥斯卡*O2O互动导购试衣镜:基于英特尔 酷睿 i7处理器,这款试衣镜拥有高清1080P摄像头、红外体感设备,能够为消费者提供沉浸式导购服务和产品虚拟试穿试戴体验,帮助消费者迅速了解衣物上身效 果,选择合适的款式。此外,高清产品图片和视频浏览功能则能帮助顾客直观地了解产品特征。如需购买支付,通过扫描二维码连到手机客户端即可直接下单购买。

 

 

  • 科技+教学,寓教于乐 | 新爵科技*多媒体儿童互动系统:由多台多点触摸桌与大型显示墙组成,基于英特尔 酷睿 处理器。孩子不仅可以在触摸桌上肆意涂鸦,还能将涂鸦直接甩至大型显示墙上,在墙上即刻“变活”。该系统主打现代化的教育手段,寓教于乐,充分调动儿童的 创造和动手能力。该系统可广泛应用于购物中心、品牌门店、儿童乐园、博物馆和科技馆等。

 

 

  • 自给自足的系统才是好系统 | 杰和科技*数字标牌解决方案:采用英特尔 凌动 处理器系列,同时具备HDMI、VGA双显输出,可以满足不同客户群体的不同需求。采用板贴内存设计,无需额外安装内存。自研高可靠无人值守技术,支持红 外遥控开关机、上电自动开机、定时开关机、宕机自动重启等功能。适用于教育、金融、零售等业态。

 

更多新闻