• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

“投”其所“好”优派为影视公司成功打造多媒体展厅

来源:EEFOCUS
时间:2015-06-26

无论是坐在影院畅快淋漓地享受电影大片,还是在家痴迷地追着电视剧,这似乎成为我们日常生活不可或缺的一部分。而当我们惬意地享受这些影视娱乐时,其背后 当然离不开影视公司强大的制作与发行团队。的确,作为一个“窗口单位”,影视公司自身承担着大量对外和对内的宣传、会议等各项工作,因此如何建立起智能 化、可视性强的多媒体展厅成为日常所需,而投影机作为多媒体展厅中重要的影像输出设备,其选择的重要性自然无须赘言。

 

日前,全球视讯领导品牌美国优派(ViewSonic)携旗下多款专业和高清投影机成功为具有市场地位的某影视公司打造出多媒体展厅,包括2台 Pro10100高亮度专业工程投影机组成的拼接融合方案,1台Pro8520HD 5000流明、1080p分辨率的高亮高清投影机,1台PJD8333S 3200流明、XGA 分辨率的超短焦投影机和1台 PJD7820HD 3200 流明、1080p分辨率的小型家庭影院投影机。下面就让我们来一一细数这些产品的亮点和优势,探究优派如何为展厅演绎精彩故事。



Pro10100超高亮度专业工程投影机为完美拼接融合方案代言


优派全新推出的Pro10100是专门针对大型场所而设计的高亮度专业工程投影机,具备6300流明超高亮度,超凡的影像效果,专业工程技术,高可靠性品 质,以及多样人性化设计,完美适用于礼堂、体育馆、博物馆、会展中心、会议中心、演播厅、交通调度、安防监控、军事、能源等领域。

 



Pro10100采用动态光圈技术,能根据画面的实际情况,适时自动检测进行光圈调整,在黑暗场景,光圈变小,光通量降低,画面更容易看清楚细节,明亮场 景则光圈自动变大,画面更加明亮;先进动态光圈技术大幅提升对比度,不仅实现令人难以置信的鲜艳影像,还能从深到浅对各种颜色的细微差别真实呈现,提供更 流畅的灰阶/色彩表现力,呈现更多细腻的细节。Pro10100可实现9点曲线调整功能,让投影机可以完成曲面、球形等异性屏幕的创意演绎,还可配备选 购的边缘融合模组后,每台投影机画面的四边都可以进行融合处理,在边缘融合的同时,也支持四角+/-5%的位置调整,微调几何失真引起的缺陷,带来完美的 拼接大画面。

 

对于工程应用来说,Pro10100拥有齐全的丰富接口,DVI、HDMI、5 BNC(R/Pr G/Y B/Pb HV)VGA、CVBS、S-Video一应俱全。而PIP画中画及POP双画面功能,更是允许同时接入多路信号进行演示。


Pro8520HD高亮投影机高亮高清投影方案极致之选


优派Pro8520HD提供5000流明的高亮度和15000:1超高对比度,无论是在在光线充足的明亮环境还是黑暗场所都可以为客户呈现清晰、靓丽的震 撼大画面。在性能方面,Pro8520HD采用德州仪器全新顶级1080p DMD,配合PixelWorks 10 bit 高端视频处理芯片1.5X 大变焦全玻增强型工程镜头,大幅提高亮度和色彩鲜艳度,减少畸变和色散,带来更加流畅的影像效果,成为大型会议室、阶梯教室的全高清投影设备。

 



Pro8520HD采用优派BrilliantColor极致色彩技术,全面提升色彩饱和度和锐利度,限度还原真实的色彩,尽展“极致色彩”的魅力。 其先进网络投影功能,客户可使用有线或者Wi-Fi的方式,将PC、笔记本连接至投影机进行投影显示,更可实现四分割画面或1对多显示,投影方式更加灵 活。而多种图像模式的选择,则可应对不同内容及环境,提供投影效果。

 

PJD8333S小空间大画面让投影更智能


PJD8333S为优派新一代超短焦投影机的强势力作,其TR值(镜头投射比)为0.468,采用高品质超短焦鱼眼镜头,提升亮度,减少畸变和色散,达到完美投影效果,而超短焦镜头80英寸大画面仅需76cm投影距离,轻松实现小空间大画面,安装使用更方便。

 



PJD8333S具备先进的网络投影功能,客户可使用有线或者Wi-Fi的方式,将PC/笔记本、平板电脑甚至是智能手机连接至投影机进行投影显示,兼容 Windows/MacOS/iOS /Android系统的终端设备,在Windows OS更可实现四分割画面,投影方式更加灵活。搭配优派App, Live Draw/ Live Cam功能,使用iOS /Android系统的终端设备无线连接,分享图片的同时,可以实现实时书写/批注并同步投影,更可现场拍摄照片,实现即拍即秀效果,令投影更加高效智 能;PC Less功能,无需连接电脑设备,使用USB设备连接投影机即可开始投影,广泛支持图片、音视频多媒体文件以及word/excel/pdf/ppt等 office文档,让投影更简单。

 

PJD7820HD细节控小型家庭影院新利器


优派PJD7820HD支持1920x1080 的Full HD全高清分辨率,对比度高达15000:1,而亮度也达到3200流明。而在投影画面上,PJD7820HD可谓精益求精,高分辨率配合高亮度以及高对 比度,在投影画面的锐利、清晰表现度上都将满足商教等行业应用需求,并呈现更多清晰的细节,完美打造全高清视听环境。

 



优派PJD7820HD加入了DLP 3D Link技术,并配备2个HDMI 1.4高清数字接口,均支持蓝光3D格式,直接连接蓝光DVD,便可完整播放蓝光3D影片。PJD7820HD内置先进的3D视频编码技术,拥有更强的 144Hz刷新率,大大降低传统120Hz 3D由于闪烁带来的疲劳感,只需佩戴优派 PGD-350 3D眼镜即可观看到立体、生动、震撼的3D投影画面,尽享蓝光3D高清之美。在色彩方面,PJD7820HD得到了优派BrilliantColor极致 色彩等技术的支持,结合光学引擎设计,全面提升色彩饱和度和锐利度,限度还原真实的色,身临其境般享受至尊家庭影院。

 

从各类型商务办公室到大小型教室,从家庭娱乐到高端工程等应用,优派全系列投影机秉承对视讯科技的坚持,始终为用户提供各种创新的显示科技产品和视讯解决 方案,以专业色彩、优异品质,智能优化和高可靠性打动用户,协助客户通过无所不在的视讯解决方案与世界接轨,开启环绕荧幕的缤纷科技生活。

更多新闻