处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TVS二极管ULC0524P在USB3.0防护方案中的静电防护作用

TVS二极管ULC0524P在USB3.0防护方案中的静电防护作用
来源: 时间:2015-04-21
静电防护广受重视的结果就是带动了半导体行业电子保护器件静电保护元件的市场销量。静电放电缘起于摩擦,在工业生产中只要在生产环节减少静电滋生的可能性即可,但是在终端产品中的静电防护则必须要由静电保护元件来完成。静电保护元件除了我们熟知的ESD静电二极管外,TVS管也是应用较多的静电保护元件,别不信,下面就跟小硕一起来看下硕凯电子的FAE是如何将TVS二极管ULC0524P应用于USB3.0静电防护方案中的吧!

一、应用背景

    1、USB3.0需要支持热插拔

    2、传输效率比USB2.0高10倍左右,对数据传输容错率有更严格的要求

    3、USB3.0芯片集成度高,很脆弱,易受静电损坏

二、防护方案与硕凯器件

 


瞬态抑制二极管(TVS)

【ULC0524P】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):0.8pF;封装为DSON-10

三、方案应用

    1、笔记本电脑、PAD、家用台式电脑、工业电脑

    2、枪击设备

    3、网络打印机

    4、机顶盒

    5、移动手持设备

    6、电视

    7、车载

    8、其他含USB2.0端口设备

    9、DVD刻录机

四、方案说明与注意事项

    1、在USB3.0的电源线,数据线共用2颗TVS对地做防护,钳位静电电压

    2、该TVS管的结电容小于0.8pF,满足USB3.0的高速传输

    3、反应时间为ns级别,残压低

    4、集成度高,占用PCB板小

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28189次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25411次
3 1N4001 0.19MB 22051次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19538次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14916次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14455次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13414次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次