处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

帽式滑环跟孔式滑环区别

帽式滑环跟孔式滑环区别
来源:与非网 时间:2015-04-15

  导电滑环的种类很多,有的按照应用来区分,有的按照外形来区分。比如:孔式滑环中间有个空心轴,所以孔式滑环也叫空心轴滑环。帽式滑环外形像一顶帽子,所以大家都叫它为帽式滑环。

  接下来我们主要详细介绍和分析帽式滑环和孔式滑环的区分:

  从额定电流来讲,帽式滑环的每环电流一般是2安培左右,不能太大,太大容易击穿绝缘电阻,而且环与环之间也容易产生电磁干扰等等,影响信号传输的质量,容易使信号失真或者出现扰码。帽式滑环在实际一个应用当中,主要是高速球,高清设备等精密小型装置上面,这样的装置,要求的电流和额定电流是不会太大,帽式滑环由于是批量生产,标准化生产,因此成本低廉,价格相对比较低。帽式滑环在防水防尘等领域,也是非常有局限性的,一般来说如果RH比较高的环境下,是不能使用帽式导电滑环的,再者,在需要防爆,防尘等特殊领域的场合,也是不能使用帽式导电滑环。

  孔式滑环很少部分是标准产品,大部分是定制系列。客户的很多特殊需求,都可以用孔式滑环来实现。因此,孔式滑环的成本以及售价都比帽式高出一大截。由于孔式滑环的外壳是铝合金的,因此不容易老化,开裂,变形,在很多很恶劣的环境下,都是非常有优势的。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28188次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25409次
3 1N4001 0.19MB 22051次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19537次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14915次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14453次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13413次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次