新型的Si218x解调器系列产品为TV和STB应用提供 DVB-S2X和 ISDB-T标准支持。
中国,北京-2014年12月9日-电视市场广播视频解决方案的供应商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今日宣布推出新一代数字TV解调器,支持的卫星、地面和有线标准。新型Si218x系列产品包括全球首颗支持DVB-S2X规范的解调器,该规范在DVB-S2标准基础上提供了功能和更高性能。该系列产品也扩展了Silicon Labs业界的地面解调器产品线,完全支持巴西等拉丁美洲国家采用的数字广播综合业务-地面标准(ISDB-T)。Si218x系列产品可满足遍及全球的TV和机顶盒(STB)制造商、RF网络接口模块(NIM)供应商和DVD/Blu-ray刻录机制造商对于各种数字电视接收的需求。
Silicon Labs的Si218x单芯片解调器基于不断增强的数字解调器架构,支持新兴和既有的各种标准,包括地面(DVB-T/T2、ISDB-T)、卫星(DVB-S/S2/DSS/S2X)和有线(DVB-C/C2、ITU-T J83 Annex A/B/C)接收标准。单通道Si218x和双通道Si218x2系列产品是经市场验证的低功耗、高性价比解调器解决方案,通过此单一方案可以使TV和机顶盒制造商简化复杂的视频前端设计,支持多种广播标准的组合。
对于地面广播应用来说,Silicon Labs在电视产业拥有的DVB-T2解调器市场份额。Silicon Labs已经把其在地面广播市场中的丰富现场经验融入到第三代Si218x DVB-T2解调器中,现在已经支持流行的ISDB-T标准。开发旨在实现高品质的数字视频地面接收,ISDB-T率先在日本开发,现已经在巴西及其他遍布南美洲、中美洲、非洲和亚洲的15个国家部署。
麦肯锡数字电视实验室(Mackenzie Digital TV Laboratory)首席研究员Gunnar Bedicks博士表示:“Silicon Labs的ISDB-T解调器和电视调谐器芯片组符合所有ABNT NBR15604:2007Vc2008技术规格,并且在所有验证项目中拥有显著裕量。解调器在各种不同的接收测试情况下都表现良好,综合性能优异,特别对于多径干扰(直射波和反射波)和多普勒效应有很强的抗干扰能力。”
该数字电视实验室是巴西圣保罗麦肯锡教会大学(Mackenzie Presbyterian University)的一部分,在发射和接收系统研究方面处于地位。自从1997年以来,该实验室已经与巴西广播协会(ABERT)、电视工程协会(SET)、巴西通信部和巴西政府监管的机构ANATEL展开合作,对ISDB-T规范进行认证测试。
除了支持ISDB-T标准之外,Si218x系列产品也支持DVB-S2卫星广播接收标准的扩展标准DVB-S2X。支持DVB-S2X的解调器,使开发人员能够开发面向未来的带有高级通道恢复特性和技术的电视和机顶盒设计,支持即将到来的基于高效视频编码(HEVC)技术的4K超高清电视(Ultra HD TV)信号的接收。HEVC解码技术已经集成到许多TV SoC芯片之中,连同DVB-S2X接收,正在成为电视市场中的“必备”特性。
Silicon Labs资深副总裁兼物联网和广播产品总经理James Stansberry表示:“作为先进数字电视解调器市场的,我们专注于帮助全球客户跟上数字视频广播标准的发展步伐。我们的新型Si218x解调器支持的DVB-S2X卫星标准和拉丁美洲的ISDB-T地面标准,能够帮助电视和机顶盒制造商开发面向未来的设计,并轻松扩展到新兴市场。”
单通道Si218x解调器与Silicon Labs之前的解调器系列产品采用相同的7mm x 7mm QFN-48封装,提供引脚兼容方案,可简化电路板设计,小化成本并降低研发难度。双通道Si218x2解调器也是采用引脚兼容的8mm x 8mm QFN-68封装,采用创新的片上Crossbar架构,使得系统设计人员能够凭借高性价比的解决方案满足各种多接收器应用。Si218x和Si218x2解调器共享相同的API软件,这使客户能够轻松的扩展和适配他们的应用软件到这些新型解调器,升级他们的TV和STB产品以支持ISDB-T和数字视频广播标准。
除了推出Si218x/8x2系列产品之外,Silicon Labs也对现有的Si216x/6x2 DVB解调器系列产品进行了更新,提供新的增强性能,支持DVB-S2X标准。当与Silicon Labs市场的TV调谐器相配合时,Si216x和Si218x解调器能够提供从RF到基带的性能的视频前端解决方案,帮助电视制造商显著简化设计。
价格及供货
单通道Si218x和双通道Si218x2数字解调器现已量产,可提供样片。Si2183通用ISDB-T和DVB-C2/C/T2/T/S2/S/S2X解调器和Si21832双通道ISDB-T和DVB-C2/C/T2/T/S2/S/S2X解调器是Silicon Labs完整的单、双通道解调器产品组合中的旗舰产品。关于产品定价,请联系各地Silicon Labs公司销售代表或授权经销商。此外,Silicon Labs还为Si218x解调器系列产品提供了功能完备的评估板。参考设计原理图、布局Gerber文件和示例驱动程序源代码则有助于缩短产品上市时间,同时降低开发成本。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。