• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

u-blox车用4G LTE模组通过北美网路认证

来源:互联网
时间:2014-12-10

u-blox宣布,该公司的 Cat.4 TOBY-L2004G LTE 模组已取得北美规模 LTE 网路的“网路相容性”认证。以u-blox一贯的微型化与可靠性设计为基础,TOBY-L200是现有精巧的Category 4 LTE 模组,并能在汽车温度(-40℃到+85℃)的范围内作业。此外,u-blox并宣布收购lesswire公司的短距离无线通讯模组业务,瞄准车对车(V2V)通讯应用。

此认证能让客户将精巧的 TOBY-L200 带到汽车、工业和消费装置中,以支援北美密集部署的 4G LT E网路。此外, TOBY-L200 可与HSPA+、HSPA以及GSM向下相容,让客户装置能在全球、或是没有LTE覆盖的区域内顺畅地运作与漫游。它的数据与语音功能使其成为车用资讯娱乐和导航系统、平板电脑与笔记型电脑、机上盒和强固型手持装置等应用的理想选择。 TOBY-L200 的多功能性也能适用于高速M2M应用,像是数位看板、运输系统、行动医疗装置、以及远端监控和视讯系统等。

TOBY-L200 是完备的 4G / 3G / 2G 语音/资料模组,适用于需要能在北美 4G LTE网路以外地区支援漫游功能的应用。它可提供完整的电路切换语音和资料功能,并具备完整的IP协定堆叠组合,包括支援物联网(IoT)安全性的IPv4/IPv6双堆叠。

TOBY-L200 能以精巧的24.8 x 35.6 mm LGA外型尺寸提供高效能、具成本效益的行动连接性。此模组能与u-blox的GSM/GPRS and HSPA/HSPA+模组布局相容,包括SARA-G3、SARA-U2、以及LISA-U2,以支援向下相容设计与单SKU(single-SKU)产品。

以u-blox的套叠式设计(Nested Design)概念为基础,所有的TOBY模组都拥有相同的外型尺寸与占用面积。因此,工程师仅需开发单一硬体/软体平台,就能依照终端客户的需求支援GSM/GPRS、HSPA、LTE,以及多模方式运作。

TOBY-L200内建多种嵌入式IP协定,包括TCP/IP、UDP/IP、HTTP、FTP 和 SSL。TOBY-L210则是适用于欧洲、中东、非洲(EMEA) 及泛太平洋亚洲(APAC)地区的接脚和软体相容版本,内含支援eCall和ERA/GLONASS等汽车紧急呼叫服务所需的同步(in-band)数据机功能。

透过可加速定位速度的直接 A-GPS 支援功能,以及u-blox独特的 CellLocate 混合定位技术, TOBY-L200 可与支援室内定位的u-blox先进 GNSS 定位功能完美搭配。Linux作业系统可提供对TOBY-L200驱动程式的原生支援;u-blox可免费提供适用于Android和Embedded Windows的RIL软体。

此外,u-blox并宣布收购PRETTL 集团旗下lesswire AG公司的短距离无线通讯模组业务,取得车用蓝牙、 Wi-Fi 模组产品以及其重要工程团队,瞄准车对车(V2V)通讯应用。

成立于1999年的lesswire是一家私人企业,专精于为欧洲和亚洲的一线汽车电子供应商提供坚固耐用的短距离无线通讯模组。这项收购交易涵盖了连网汽车与短距离连接模组领域的现售标准(off-the-shelf)产品、设备以及专业团队。

u-blox短距离产品部门副总裁Herbert Blaser表示:“透过将lesswire的车用模组产品纳入旗下,可帮助u-blox在快速成长的车用以及车对车(V2V)通讯系统市场中,成为策略性无线技术供应商。除了目前车用连接技术的强烈需求之外,配备在下一代的智慧型汽车的先进安全与防撞系统,都需要借助于坚固耐用、可靠的通讯技术才有可能实现。以u blox在汽车定位电子市场的领导地位,这项收购交易能为u-blox的产品组合增添关键的促成技术。我们诚挚欢迎位在柏林的新同事加入,让两家公司共同发挥综效。”

lesswire执行长Ralph Meyfarth博士表示:“u-blox买下我们的车用短距离模组,两家公司都能互蒙其利。lesswire将继续专注于开发汽车连接性与产业无线解决方案的系统级产品,同时,我们也将借助u-blox的模组专家经验,为我们提供所需的关键无线元件,以便能继续在市场上成长。”

lesswire在柏林的模组部门将成为u-blox汽车等级短距离无线电模组的产品中心。对现有的lesswire客户来说,被收购后,目前的产品组合仍将继续支援并进一步开发。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻