大屏幕拼接显示系统作为一种现代化的视频工具,已被广泛应用于各种领域,如大型电信系统,安全监控,交通管理,生产调度,电力行业领域。智能化和集成化是大屏幕拼接显示系统的发展趋势,终,显示系统性能将实现化。
大屏幕显示屏种类有:等离子大屏幕,液晶大屏幕,LED大屏幕。这其中,液晶拼接屏。自2009年三星推出超窄DID液晶显示拼接单元以来,LCD(液晶)拼接凭借超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、高清晰度、节能环保等优点,市场占有率逐年提升。就DLP(背投)拼接技术而言,由于行业技术积累及发展时间较长,在拼缝方面的优势使其适合于应用在对拼接画面要求较高的行业中。在安防监控领域的大屏拼接墙项目中,企业也会优先考虑选择液晶拼接幕墙,原因是液晶拼接幕墙不仅能够满足全天24小时连续使用的需要,而且清晰度高、可视角度宽广、使用寿命长、较低的功耗、低发热量,能满足安防监控领域的应用要求。
LCD(液晶)拼接产品的出现给大屏拼接市场带来了巨大的变化。大量的传统系统集成商和安防企业也开始涉足到液晶拼接大屏幕领域,这导致传统的大屏生产企业日子不是很好过。对传统的生产厂家而言,似乎只有从仅供应产品的圈子里跳出来,向“大屏幕拼接系统解决方案提供商”转型才能在日渐激烈的竞争中继续生存下去。
然而,要成为大屏幕拼接系统方案提供商,就需要向用户方提供显示单元、接口、控制器以及施工等等一系列的服务,把向客户提供的产品很好地结合到具体的行业系统里面,提供定制化的解决方案。以往的客户往往需要向多个产品供应商来进行采购,而如果提供整套系统解决方案的话,那么客户只要从一家企业享受服务即可。这种操作模式有利于提高企业的竞争力,实际上也为用户节省了许多来回奔波的时间和费用,可以说是一种双赢的局面。一方面厂商通过增值服务得到额外的利润,另一方面用户本身也节约了不少成本。
智能化贯穿整个大屏显示系统
在大屏显示行业同质化的大背下,提升大屏幕拼接显示系统的智能成为新的竞争关键。某行业人士表示,如今从大屏幕显示系统的前端到中端的传输再到控制,智能化贯穿始终。大屏拼接显示系统一般由多个拼接单元拼接而成的,由于单元之间存在着差异性,因此确保单元色彩、几何等的一致性显示十分重要。传统的做法是通过设备和目测的方法,对拼接墙进行慢慢调整、校正十分复杂。顺理成章,系统调试成了智能化的表现形式。因而如今无论是背投拼接厂商还是液晶拼接厂商都十分看重大屏的智能调试。
智能化的设计方法,通过系统功能,一键化地自动调整,轻轻松松的完成原来复杂的调整过程,在保证显示效果的前提下,使得系统操作更加方便快捷。另外,除了专门的智能调整技术外,智能电源管理技术和自动亮度控制功能也被众多大屏显示厂商应用大屏幕之中,通过系统控制和预设背光强度,显示亮度随周围环境光照自动调节,进一步降低能源消耗。不少显示设备还具有自动关机功能,如果一定时间内没有接收到同步信号,就会自动进入待机节能状态。从目前整个行业发展趋势来看,大屏拼接显示系统正在从画面质量上的提升转变到操控性上的智能化革新。除了显示设备本身进行智能化的技术升级外,后端的传输控制厂商也在开发智能化技术方面下功夫。
严格地说,随着大屏显示系统大型化、信息化、网络化的发展,大屏幕显示系统的智能化已经不是一个新鲜的命题了,随着技术的完善和市场需求的不断提升,智能已经成为了必备要素。如今,大屏幕显示系统从产品的本身,产品的安装、调试以及维护的整个流程,智能化都有迹可循,智能化的应用让系统功能更加丰富的同时,让操作变得更加简单,将有助于大屏显示系统的进一步应用与推广。
值得一提的是智能化的终目的在于服务消费者,在大屏幕显示系统领域,“智能就意味着简单”。从信号传输到各种处理器,简单简洁方便已经成为大屏行业技术研究的重点。毫无疑问,未来还将会融入更多的智能化的设计,使得系统操作更加方便快捷。另外,“智能化”不光是指大屏幕拼接系统的智能控制,还涵盖智能识别、智能语音、设备智能自我管理和适应等。业内专家分析认为,“智能化”竞争将不只是终端产品的竞争,智能化终端终会实现“跨界互联”,一个全智能的新时代将来临。随着大屏市场的不断发展,谁能占领智能化,简单化系统产品的研发高低,谁就能赢得未来。
显示拼接屏的系统集成化
近来,一些专注于终端环节的企业开始走集成系统的路线,加入了一些新的产品线,比如说摄像机等设备。原因是液晶拼接厂家的产品在实际的使用过程中,需要依靠信号的采集、传输、储存和管理等多个环节才能实现高清显示,功能集成才能实现整体性能化。
对显示拼接屏的系统集成这一问题,深圳市创维群欣安防科技有限公司产品开发部的骆书洪有着自己独特的观点。他认为,显示拼接屏智能系统集成的战略意义在于整合系统信息功能技术资源,实现显示拼接系统与前端系统设备间的无缝切换及智能化控制,减少各系统独立运行控制存在的不稳定性,提高整个系统的高效率运行工作。要做到这点,在系统集成的技术层面是没有问题的,关键在于集成商的整合能力和系统设备间的配合程度。集成这一趋势将会对系统设备厂商进行优胜劣汰,对没有一定技术实力的厂商逐步淘汰,行业进一步优化技术设备,行业将进一步规范化发展。企业要想在这趋势中占得先机,需要加快培养应用型软件(UI设计、B/S架构)技术人才,提升大型综合智能化平台软件二次开发集成能力,充分了解掌握各系统设备基本功能特性。然而目前显示拼接屏智能系统集成还存在一些“瓶颈”,例如:系统设备间软件协议不兼容、不规范、不统一,部分厂商不愿意或不具备提供二次软件协议开发、开放的能力,导致许多拼接项目无法实现系统集成。因此,需要解决的问题是,规范行业系统设备开发协议标准,要求厂商必须具备软件二次开发解决问题的能力。
骆书洪还认为,显示拼接屏智能系统集成的实现,将能够得到市场的热烈肯定。因为随着信息网络技术的迅速发展,行业网络高清化、智能化信息技术越来越普及,用户要求对系统运行的效率也要求越来越高,对于系统的高度集成,有利于降低人工成本、提高工作效率。
拼接显示技术未来呈多元化趋势
大屏幕拼接主流技术未来将呈现多元化发展趋势。经过多年的发展,显示技术已日趋成熟,同时还有许多新产品不断进入这个领域,像激光光源、OLED、小间距LED全彩等,也许不久的将来还会有其他不同类型的新产品推出。对于专业的大屏幕拼接系统制造商来说,其实力应该不仅仅是用的显示技术部件组装个显示单元、攒个控制器的水准,真正的实力应该体现在核心技术的掌握,体现在系统显示和控制功能的不断提高完善方面,应该具有自主软硬件产品研发的能力,具有为用户提供整体解决方案的能力。这是用户对大屏拼接系统制造商的要求,也是未来大屏拼接技术发展的趋势。
可以预见的是拼接缝隙将向真正意义上的“无缝”发展。超窄边液晶拼接的特色虽然在于选用了质的工程专用的超窄边液晶显示屏,但拼接后的拼缝依然没能达到真正意义上的“无缝”拼缝要求。对于色彩还原度、高清晰度、使用寿命等重要技术指标而言,液晶拼接幕墙占尽优势。这些优势来自于液晶自身的显示原理,在未来相当长的时间内是其他显示设备所不能超越的。所以,目前液晶拼接在技术上仅存的问题,就在于拼接缝隙。其次,拼接屏朝大尺寸的方向发展。这几年,拼接单元的尺寸越来越大,大尺寸液晶拼接墙越来越多应用在各领域。加之各种图像处理技术的应用,这使得大屏幕液晶拼接呈现出的画面整体感更强;同时大尺寸拼接单元在拼接中减少画面中出现拼缝频率,大尺寸不仅具备更高的亮度和色彩的均匀度,而且整体感更强。同时由于尺寸大,受众在观看显示画面时更轻松,视角更开阔。因此,液晶拼接系统的整体发展趋势将向大屏幕、高分辨率、高亮度、高对比度以及模块化的结构设计和易于安装、管理和控制的方向发展。
结束语
大屏幕拼接屏是展示各行业安防工程效果重要、直接的展现载体,是行业用户日常工作、管理的平台,其在电力行业、城市管理、水利行业、公共显示等领域的应用将越来越广泛。随着显示技术与控制技术的不断融合与发展,大屏幕拼接技术的广泛应用已经涉及到高端的工程领域,它所带来的超大画面、多屏显示以及清晰、逼真的显示效果使得监控、安防、会议、模拟仿真等领域的工作效率得到大幅改善,同时促进了这些行业技术水平的快速进步。
在众多的大屏拼接产品中,无论是LCD液晶拼接技能、DLP背投拼接技能还是PDP等离子拼接技能商品都在不断推动技术的进步,以技能进步来推动发展。加上各厂商的不懈努力,社会信息化进程的加速,大屏拼接技能产品将在更多的应用领域中扩大效益。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。