处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim将在electronica 2014展出工业及医疗应用创新方案

Maxim将在electronica 2014展出工业及医疗应用创新方案
来源:EEWORLD 时间:2014-11-07

    Maxim Integrated的新产品面向工业、医疗、工业4.0和移动支付应用。

    中国,北京, 2014年11月6日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)将在electronica 2014 (11月11日至14日,德国慕尼黑)展出多款面向工业及医疗应用的创新方案。

帮助公共事业公司提升流量计量精度
    MAXREFDES70#超声流量计参考设计能够大大提升水/热流量计量精度,系统在单节AA电池供电条件下,支持长达20年的工作时间。该固态流量计的精度是机械表的10倍、是同类超声竞争方案的4倍。MAXREFDES70#参考设计的核心器件是MAX35101,完备的带有模拟前端(AFE)的时间至数字转换器,能够以超高精度测量上行和下行超声波脉冲的差值。

拓展可穿戴医疗设备领域
    Maxim的健康医疗平台包含一系列面向可穿戴医疗应用的硬件和软件。该平台具备灵活的可扩展性,允许设计人员优化健康医疗设备性能、降低研发成本、加快产品上市进程。该平台包含电源和电池管理、数字处理、高集成度传感器、超低功耗通信模块以及业内的安全保护技术,具体包括:

MAX32600 “Wasp”:高集成度ARM® Cortex®-M3低功耗微控制器,具有优异的高精度模拟性能。集成的受信保护单元可提供安全等级的保护,包括板上公钥认证、数据加密和篡改检测。

MAX14676:微型电源和电池管理方案,高集成度特性有效节省空间,并可延长可穿戴电子设备的电池使用寿命。

MAX21100:单片3轴陀螺仪和3轴加速计惯性测量单元(IMU),具有低功耗和高精度特性,是业内尺寸小、厚度薄且具备稳定精确的陀螺仪和可靠加速计的6DoF IMU。

MAX30100:完全集成的光学生物传感器,包含两个LED、光电探测器、经过优化的光模块和低噪声AFE,是业内尺寸小、功耗低的脉搏血氧及心率测量方案。

MAX66242:该安全认证器是双接口标签IC,在单一芯片内组合了ISO 15693前端和I2C电路,其SHA-256引擎进行基于对称密钥的双向安全认证,有效防止伪造和克隆。

提升工业4.0的效率
    微型PLC平台为设计人员提供全新工具,使其能够以更低功耗、更少元件和更低成本实现工业4.0高效设计。该平台包含5款参考设计,可作为子系统独立运行,并通过电脑的USB端口配置和测试,整个平台结构非常紧凑,可放置于手掌中。该微型PLC平台可将外形尺寸缩小10倍、功耗降低50%以上、数字I/O输出数据处理速度加快70倍。Maxim已经开发出多款支持工业4.0分布式模型,配合微型PLC平台使用的产品:

MAXREFDES60#:超低功耗、超高精度16位模拟输出系统包含一个微控制器和隔离电源,该款完备的高集成度系统设计尺寸仅为信用卡大小,系统功耗低于250mW。

MAXREFDES61#:4通道模拟输入子系统能够隔离电源和数据,方案尺寸小,系统功耗低于500mW。

MAX11270:24位、10mW、Σ-Δ ADC,内置PGA,在同类产品中具有的信噪比(SNR)和低功耗

MAX17515:5A、2.4V至5.5V输入、完备开关模式电源,内置电感,可有效降低能耗和发热,效率高达92%

MAX17552:4V至60V、100mA、超小尺寸、同步降压DC-DC转换器,符合IEC61131-2 PLC标准,有效降低热耗达50%以上

移动支付
    借助MPOS-STD2移动销售终端(MPOS)参考设计平台,支付终端供应商可引导用户进入移动支付这一新兴市场。设计人员无需具备极高的技术水平,因而可极大地降低研发成本,加快从产品设计到PCI认证的流程,从而加速产品上市。MPOS-STD2基于MAX32550 DeepCover® MPOS片上系统(SoC)设计,能够满足众多系统级MPOS终端要求。

    所有商标归相应所有者所有。

electronica 2014
Maxim将在德国慕尼黑举行的electronica 2014期间现场演示上述产品的性能及优势,届时欢迎莅临Maxim展位参观(A4展厅266号)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 27009次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 24893次
3 1N4001 0.19MB 21544次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18562次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18208次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 14567次
7 DS1337U+ 0.28MB 13320次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 13208次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12440次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11548次