• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TT Electronics发布先进的精密金属膜电阻器

来源:EEWORLD
时间:2014-11-05

    英国韦布里奇 – 2014年11月5日- TT Electronics今天发布了全新的精密非水溶性氮化物 (Water Insoluble Nitride, WIN)电阻器系列,新的WIN系列薄膜贴片电阻使用了先进的金属膜技术,为精密与信号处理应用提供了极高水平的可靠性和稳定性。

    WIN系列电阻器特点为采用非水溶性氮化物膜抵御湿气来解决镍铬合金以及钝化镍铬合金电阻脆弱的耐湿性问题。此前这些问题只能使用高成本军用等级氮化钽产品来解决,这种固有的耐湿特性意味着用户无需再依赖昂贵的组装级密封或封装生产工艺。

    新型WIN系列还具有高稳定性、寿命内可预测的阻值偏移和高可靠性,即使在异常的高湿或受污染环境或器件保护层发生损坏的情况下。这是由于其自我钝化能力形成了非常稳定的氧化层,保护电阻器不发生与镍铬合金电阻薄膜相关的耐湿失效。

    该系列电阻器提供0603、0805和1206尺寸,功率分别为0.1瓦、0.25瓦 和0.33瓦,阻值范围从10欧姆到1兆欧姆,精度为+0.1%,温飘为+25ppm/°C。这些特性结合耐硫化电极使得WIN系列成为环境严苛的医疗、航空航天和工业领域任务关键性应用的理想选择。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻