要智能还是要画质?
电视行业的发展真可谓日新月异,问世不过4年的3D电视早已不稀奇,去年还是概念味道颇重的4K屏幕仿佛一夜之间成了中高端电视的标配,而曲面电视、OLED、激光电视等下一代显示技术也早已经走出了神秘的实验室,摆上了卖场的货架。
相比于白电行业智能化的姗姗来迟,黑电,特别是电视行业早就开始了智能化的创新升级。互联网电视、智能电视自问世以来,以便捷的操作方式和丰富的内容资源迅速抢占了市场,智能家居的吸引力可见一斑。
在电视智能化布局基本完成的今天,人们发现,现在的电视行业正站在历史中的十字路口:是继续专注于显示屏与显示技术的革新,完善电视的影音效果,还是趁家电智能化的浪头实现智能家居的生态圈?这一切或将在AWE2015上找到答案。
将于明年3月份举行的中国家电博览会(Appliance&electronicsWorldExpo,简称AWE)是国内的家电和消费电子类展会,由中国家用电器协会主办,依托全球瞩目的中国家电制造业和稳定发展的家电消费市场,正在成为与IFA、CES并驾齐驱的国际化展会,是立足亚洲引领国际家电发展潮流的行业盛会,是体现家电行业发展面貌、洞悉行业发展趋势的场所。AWE2015即将于2015年3月11日至14日与上海新国际博览中心举办,届时包括、LG、夏普、SONIQ、松下等国际品牌与TCL、创维、海尔、康佳等国内电视巨头以及乐视等互联网电视新贵都将携产品亮相,阐述电视发展趋势。
LG OLED电视EC9700
OLED电视以其同时视角广、色域宽、反应速度快等特点,被业内公认为下一代显示技术,也是厂商目前重点研究的技术。然而OLED至今仍由于良品率低、成本高企没有得到广泛应用,尤其是4K屏幕的OLED电视,一直以来都没有真正的产品问世。不过LG 65EC9700-CA作为全球首款4KOLED电视,它的问世次将4K的超高清和OLED的高画质进行整合,实现无与伦比的显示效果。
由于OLED是自发光的显示面板,无需液晶电视一样的背光和偏光板,因此OLED电视外观极为轻薄,LG 65EC9700-CA仅有约4张信用卡的厚度,这在之前的液晶电视是绝对不可想象的。OLED的天然的可弯曲性也使LG 65EC9700-CA的屏幕弧度十分轻巧自然。
LG 65EC9700-CA采用WRGB的四色显示技术,大幅强化色彩表现力和对比度,让阴影和色彩得到自然的呈现与逼真的还原,4K分辨率实现极清的画面效果,宽广的可视角度让用户从不同角度都可以清晰的看到生动不失真的画面。同时OLED屏幕摆脱了响应速度和刷新率对画面的制约,动作表现清晰流畅。
智能应用自然也不可或缺,LG 65EC9700-CA搭载独到的WebOS操作系统,设计语言高效便捷,配合支持语音、滚轮、指点功能的智能遥控器,大大简化操作,此外机身下方的触控键也可以使操控更加直观、优雅。
如果您想全面了解LG电视产品,欢迎前往2015中国家电博览会W2馆2E31 LG展位。
夏普4K智能电视UD10A
夏普UD10A是夏普强势推出的4K智能电视,作为夏普2013年的全新液晶电视力作,夏普UD10A系列电视4K、3D与智能功能一应俱全,可谓是大屏幕、高画质、全智能的高端电视典范。
夏普UD10A系列电视采用日本原装进口的70英寸X超晶面板,屏幕尺寸可达70英寸,3840×2160的分辨率4倍凌驾于1080p全高清电视,即使在70吋的大屏幕上也可以时刻扑捉到无比清晰的画面细节,实现如沐自然的画质享受。
当下4K片源仍然是制约4K电视的短板,夏普为此搭载了夏普AQUOS 4K-MasterEngine PRO专业引擎,不仅能够优化4k超清视频影像,还能够直接将接收到的2K信号源影像,自动分析、恢复,调整其成为优化到接近4K标准的高画质影像,即使视频源分辨率不足,也能享受到4K影像级别的高精细画面,再现画面的真实临场感,彰显高品质的生活风尚。
特别值得指出的是,这款电视还通过了THX 4K Display认证,夏普也是目前国内通过THX 4K DISPLAY认证的4K电视品牌,THX 4K Display认证需要经过严格而具体的要求,包含了400多项严格的测试项目,只有那些能够在普通用户家庭中忠实再现原貌的高端高分辨率显示设备才能获得这项认证,授予THX标志。
夏普UD10A系列电视内置经过深度优化定制的安卓操作系统,在保持安卓系统自由度的前提下确保了电视机操作的流畅和稳定。支持语音和体感操作的遥控器让操作电视迅速、准确如行云流水,畅快不已。此外,夏普在UD10A系列电视上继续与百视通合作,为用户提供海量的高清、3D片源。
如果您想全面了解夏普电视产品,欢迎前往2015中国家电博览会W2馆2E11夏普展位。
TCL曲面4K电视H9600A
自从日系厂商推出了首款曲面LED电视之后,各路诸侯纷纷跟进,不到一年的时间,几乎所有的电视厂家都推出了自己的曲面液晶电视,而有心人发现,传统家电巨头TCL却迟迟没有跟进。直到近,TCL终于发布了其首款曲面电视L65H9600A-CUD,这款产品可谓是厚积薄发,65英寸的大屏,4K超高清分辨率,安卓4.2智能系统与3D功能当然也是一应俱全,彰显出旗舰款电视的不凡实力。
TCL L65H9600A-CUD的弧线外观十分优雅,机身采用金属拉丝镶边,静夜黑配色,金属磨砂工艺,搭配一体化的银色曙光之弧底座,设计大气时尚,科技感十足。L65H9600A-CUD由原B&O工业设计总监,欧洲设计大师操刀设计,结合了东方文化的典雅和现代主义的易用,在家中轻松成为瞩目的焦点。
曲面电视贴合人眼的弧度,使得观看电视不再费眼,看电视也成为全身心的享受。3M 4K溢彩增亮技术的使用更可以提升亮度与画质,实现超越普通4K的画面品质。回音壁音响与曲面电视完美结合,带来立体的非凡影音体验。
TCL L65H9600A-CUD智能方面也是先进,全新升级的全局语音控制,可以通过语音直接开启视频与应用,甚至可以做到直接用语音控制机顶盒的频道切换。同时语音识别速度和准确率进一步提高,加上在互联网和本地同时进行的全域语音搜索,解放双手,自由操作不是梦。
TCL L65H9600A-CUD还搭载了ATET大型游戏专区等丰富娱乐内容,整合了ATET、Gameloft等顶级游戏资源,为用户提供海量的优质游戏内容,定期全球首发多款大型游戏,如《现代战争4》、《GT2赛车》,游戏内容实时更新,一网打尽所有、潮的游戏,为消费者带来前所未有的家庭娱乐体验。
搭配4K屏体的同时,TCL L65H9600A-CUD也提供了4K专区,聚集当下热门的4K大片资源,打造专业、丰富的4K大片资源库,一举解决了4K片源匮乏的问题。此外,TCL电视H9600还拥有全局语音控制、手势识别、多屏互动、云赏K歌、偏爱频道、跳吧等特色功能。
如果您想全面了解TCL电视产品,欢迎前往2015中国家电博览会W2馆2C11 TCL展位。
创维GLED极客互联网电视G8200
针对来势汹汹的曲面电视和OLED大潮,国产电视巨头创维选择了独辟蹊径,在今年稍早时候推出了自主研发的GLED极客互联网电视G8200,其中“GLED”中的“G”字母正是代表了极客的单词“Geek”,创维希望通过GLED极客互联网电视的超高配置、超快系统和超快感的体验打造真正的极客级超酷感受。
创维GLED极客互联网电视G8200使用了LG原装进口的4色4K液晶屏,在传统RGB三原色的基础上增加了白色的子像素,从显示原理上大幅提升画面的亮度,此外IPS硬屏显著提高了观看的视野和色域表现力,使画质更加细腻。
创维GLED极客互联网电视G8200搭载了创维独有的酷开系统,该系统专为智能电视而设计,拥有友好的交互界面与强大的兼容性,此外G8200创先采用了国产的海思十二核智能电视处理器,性能极为强劲,4K解码与播放流畅无比。
创维G8200内置了多款应用,全面支持看电影、玩游戏、购物、听音乐等功能,此外还支持下载更多应用拓展玩法。体感射击游戏画面全面进化至4K分辨率,拿起仿真枪控制器,4K画面的细节仿佛置身真实战场,让玩家热血沸腾,实现超越主机的游戏体验。
如果您想全面了解创维电视产品,欢迎前往2015中国家电博览会W2馆2E21创维展位。
乐视超级电视X60S
乐视在电视厂商中可称得上是后生小辈,其代产品推出仅仅是2013年的事情,不过当时这款产品凭借强悍的配置与低廉的价格可是引起了极大的关注,也拉开了互联网品牌电视风潮的序幕。时隔一年,全新升级的乐视X60S如约而至。
外观方面,乐视X60S主打简约现代的风格,极窄的边框几乎是液晶电视工艺的极限,让电视与背景融为一体,用户的视野也被极大扩展。机身采用流线型设计,配合全铝合金的流云底座,浑然天成,造型堪称完美。
乐视X60S的配置比起上代产品有了大幅提升,电视的硬件配置绝对是业界顶级,高通骁龙600/1.7G四核CPU+Adreno320 GPU配合2GB内存与32GB闪存即使放到手机平台也是中高端的水准,确保了操作的顺畅自如。支持蓝牙4.0的手柄与耳机满足更多需求。
乐视X60S搭载基于安卓4.3深度定制的LetvUI,操作简便,功能丰富,满足中国用户的看电视习惯。得益于乐视自身的视频资源,用户可以通过乐视X60S观看5000多部电影与10万多集电视剧,不管是4K、3D还是全高清杜比环绕声,只要一年490元的服务费,就可以尽情观看。
如果您想全面了解乐视电视产品,欢迎前往2015中国家电博览会W2馆2C01乐视展位。
中国家电博览会(Appliance&electronics World Expo,简称AWE)
AWE2015基本信息
时间:2015.03.11-14
地点:上海新国际博览中心W1-W5馆
AWE官方网站:www.awe.com.cn
展馆位置图
馆位图
展馆及展品分布:
W1馆白色家电及零部件
白色家电、关键零部件及配套服务;
智能电视、3C数码、多媒体家电、娱乐电器等;
W3馆未来@家智能家居馆、厨房电器
智能家电、智能家居、可穿戴设备、智能硬件、云操作系统、厨房电器等;
W4馆生活电器
小家电、清洁电器、个人护理、保健电器、取暖电器等;
W5馆环境及健康家电
空调、空气净化器、饮水电器等;