• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出首款集成式模拟控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-10-30

    双器件集成式模拟控制器专门针对电池化成与分级系统而设计,适合混合动力与电动汽车、储能和工业工具中的中高能量电池。

    中国,北京 — Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)近推出了一款集成式模拟控制器,由两种组件协同工作,不仅具有能源循环能力,而且性能与成本远远优于目前的充电电池化成与分级系统解决方案。AD8450/1精密模拟前端与控制器以及ADP1972降压/升压PWM控制器能为充电和放电周期带来能效优势,两者均通过PWM控制器提供电流,并将其引导回电网或对其他电池充电。 

    除了独有的双器件架构,该解决方案还采用了模拟控制环路,相比现有数字解决方案具有巨大优势。这些优势包括:更快地控制高达1.5 MHz的关键信号路径、超过90%的效率,以及整个温度范围内的更高精度。该解决方案专门针对电池化成与分级系统而设计,适合混合动力与电动汽车、储能和工业工具中的中高能量电池。

该系统解决方案的其他优势有:可在多个通道间共享成本更低的高精度DAC和ADC。这样可以降低总系统成本,减少周围功率元件的尺寸,同时将开关频率提高到300 kHz。在通道间加入相移同步可减少输入滤波。此外,该解决方案还可程度地减少复杂编码的需求,使系统校准时间减半。同步和非同步架构均可用。为客户提供设计工具和全部参考设计,程度地降低开发成本,缩短周期。

报价与供货

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻