• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex垂直SMT模组插孔产品现已加入Kapton胶带

来源:EEWORLD
时间:2014-10-29

    真空拾放功能简化了大批量PCB板制造并降低了生产成本。

    (新加坡–2014年10月27日) Molex公司已将Kapton胶带加入其垂直SMT (表面安装技术)模组插孔产品系列中,以改进电路板(PCB)印刷的自动化真空拾放流程。这一新选项以卷轴包装方式供货,有助于在电信、消费产品、医疗、工业和商用车辆行业中简化大批量生产流程并降低制造成本。

    Molex全球产品经理Kieran Wright表示:“我们通过增加产品选项,使得制造商无需只依靠机械夹子进行拾放,提高了客户在大批量PCB板装配领域的灵活性。通过在连接器的顶部表面增添Kapton胶带,Molex的垂直SMT模组插孔可以使用真空头进行拾放,这是一种速度更快、更经济有效的方法,并能在装配过程中与其他组件相匹配。”

    Kapton聚酰亚胺薄膜能够在较大的温度范围里保持稳定性能,因此适用于在高温下进行SMT生产。附有Kapton 胶带的1.27mm间距垂直SMT模组插孔具有RJ-11和RJ-45两种型号,可为多种设计应用提供灵活性。此外,为了满足紧密的电路板堆叠,我们还提供低侧高的产品。

    Molex垂直表面安装(SMT)模组插孔完全符合TIA-1096-A和IEC60603-7 PL2标准。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻