高通早在去年1月发布骁龙800处理器时,就提出了移动4K的概念,令很多人费解的是,4K对于一款移动设备来说,是不是真的有存在的必要?要知道,在骁龙800刚刚发布之初,1080P分辨率的屏幕也只是刚在移动设备上站稳脚跟。
但很显然高通对于4K的热情一发不可收拾,随后的骁龙801支持了4K分辨率的屏幕外接扩展,而在的805上又追加了对于4K H.265视频的支持。高通对于4K为什么会有这样高的热情,而在高通的版图中,4K又扮演了什么角色?近期在美国纽约高通主办的一场关于4K的活动中,这些问题的答案被一一揭晓。
高通和4K
4K的概念在近两年的科技行业确实相当火,大到电影行业、电视制造业,小到摄像机、照相机等都开始被涉猎其中。但如果说一款平板电脑或者一款智能手机搭载4K分辨率的屏幕,这听起来是不是很疯狂?
这也是为什么高通在主导移动4K发展之初受到那么多的质疑的主因之一?的确,我们真的需要在不到10英寸的屏幕上,使用一块4K的分辨率屏幕吗?
高通副总裁Raj Talluri谈了高通对此的看法。他认为移动设备已经成为社交媒体的中心,在未来使用手机或者平板拍摄的4K视频不仅仅只用于观看,更多的时候我们可以将它分享到互联网、家庭中的其他终端或者是朋友的手机上。因此高通想要推动的不单单是在手机上能拍摄或者观看4K视频。
目前在北美,Youtube已经开放了4K频道,它允许用户将自己的4K视频上传到Youtube上。同时4K视频大有在美国普及的趋势,去年的超级碗(美国国家橄榄球联盟冠军赛)时,Verizon就用4K的方式向所有付费的用户提供4K级别的直播信号。随着4K电视的逐步普及,4K的视频源更多,高通认为它早晚会普及到移动终端上来。
同时Raj Talluri还表示,曾经高通在移动设备上推广1080P分辨率的时候,很多反对的声音也认为在移动端使用1080P是没有意义的,但是到现在1080P已经成为了手机的标配,甚至平板电脑开始使用了2K分辨率。而高通坚信在不久的将来,马上会有搭载4K分辨率的平板电脑出现,而高通要做的就是在这项技术未成熟时推动其发展,而在技术成熟可以商用的时候,加速这项技术的普及。
4K和网络传输
根据思科之前对数据市场的一项调查显示,到2017年,视频将占所有数据流量的2/3,而要想让4K在这其中占据一定的市场,但有能拍4K的手机以及4K电视远远不够。
于是人们想到了视频压缩技术和网络传输技术。
一部通过H.265编码压缩的1080P视频在保证视频质量不变的情况下,其容量大小相比H.264要降低50%左右,这无疑对4K级视频是个福音,它能保证一部4K视频的体积在用户可接受或者是一张高密度蓝光盘的容量内。
第二个需要解决的问题来自传输,如何将一个体积庞大的4K视频从移动端传输到电视上?高通给出的答案是WiGig(802.11.ad),也被称作无线千兆比特,这是一种短距离的无线传输技术。
WiGig理论上可以实现每秒6千兆比特(6Gbps)的传输速率,由于其工作在60GHz频段上,几乎属于真空频段,因此不太会收到信道干扰,这使得点对点的传输成为了可能。而在高通的骁龙801处理器上,已经集成了WiGig模块,为移动设备传输4K视频提供了先决的条件。
高通在今年的7月收购了以色列一家无线芯片厂商Wilocity,而Wilocity是致力于开发60GHz超高速无线传输技术“WiGig”的公司,从中也能看出高通在WiGig方面的布局。
不过由于WiGig的运行频率非常高,因此其穿透性非常差,只能实现无阻隔的点对点传输。但WIGig可以很好的向下兼容IEEE 802.11标准,因此目前看来802.11.ac和WiGig组合是不错的千兆无线传输方式。
在高通的骁龙810处理器中,调制解调器Gobi已经可以实现智能选择网络切换,手机可以主动是被802.11.ac和WiGig的使用场景,只需要用户加以控制或者软件端给出信号,搭载高通骁龙810处理器就能无缝的在两种网络标准之间切换。
在高通看来,4K移动化是大势所趋,普及只是时间问题,而高通要做的是推动这项技术走向成熟,这不单单包括4K本身,还包括了压缩技术、网络传输、广播等等,这些也是高通这样一家移动芯片如此钟爱4K的原因。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。