处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技推出 PCIe Gen3 协议分析测试解决方案

是德科技推出 PCIe Gen3 协议分析测试解决方案
来源:newmaker 时间:2014-10-27

是德科技公司推出适用于 PCIe Gen3 系统开发的 U4301B PCIe® 协议分析仪。U4301B 支持从 2.5 GT/s(Gen1)到 8 GT/s(Gen3)的所有 PCIe 速度,以及 x1 至 x16 的链路宽度。分析仪标配分析工具可用于验证 PCIe LTSSM(链路训练和状态机)进程以及 NVM(非易失存储器)Express 和 AHCI(高级主机控制器接口)事务层协议运行状况。新的内插器探头支持采用 SFF-8639 和 M.2 连接器的存储设备。


U4301B PCIe 分析模块使用 AXIe 机箱,提供具有竞争力的价格和超乎寻常的灵活性,能够满足工程师对当前测试解决方案的要求。是德科技新增两款内插器探头——U4330A SFF-8639 和 U4328A M.2 PCIe 内插器,可以帮助工程师连接被测系统。此外,是德科技还提供其他采用传统连接的内插器探头——U4321A 标准PCI Express内插探头和 U4322A PCIe Gen3 中间总线探头,以及 U4324A 飞线焊接探头。是德科技探测解决方案采用专利均衡监听探头(ESP)技术和全自动调谐信号处理,能够可靠地捕获系统数据。


LTSSM 通常是产品开发人员面临的棘手挑战之一。U4301B 的 LTSSM 分析和均衡可视化工具能够深入分析训练序列。分析 PCIe Gen3 均衡需要捕获数以千计的数据包,这些工具可以提供清晰且易于跟踪的捕获过程分析总结。


PCIe 连接正在作为新的存储技术迅速普及,因为 PCIe 连接可以改善非易失存储器的吞吐量和响应时间。NVM Express 是专为此类环境设计的协议。U4301B能够捕获流经接口的数据流并可根据数据流向或队列组织事务层交易。U4301B 单独的 PRP(物理区域页面)列表包含 NVMe 队列的所有关键信息,只需一键即可查看 NVMe 事务,可以让设计人员快速检查并验证流经 PCIe 连接的数据流。


是德科技副总裁兼示波器与协议事业部总经理 Dave Cipriani 表示:“随着非易失存储器和高性能 PCIe 接口的广泛应用,开发人员需要新的测试和优化方法。U4301B 提供新的接口和分析工具,可以应对未来 NVMe 和 AHCI 器件测试挑战。”


性能分析包括:
• 实际数据吞吐量计算和 PCIe 数据流响应时间测量。此类分析可以帮助设计人员了解吞吐量性能、PCIe 响应时间和其他运行参数,从而提供深入分析以优化器件性能
• 对可用包头和数据流控制信用提供详细图表,可以让工程师轻松查看并分析数据流和信用可用性



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 27009次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 24893次
3 1N4001 0.19MB 21544次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18562次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18208次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 14567次
7 DS1337U+ 0.28MB 13320次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 13208次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12440次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11548次