• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

是德推出宽动态范围的USB和LAN功率传感器

来源:EEWORLD
时间:2014-10-25

    是德科技公司日前宣布推出 U2040 X 系列宽动态范围功率传感器,其中包括四款用于无线和雷达应用的 USB 型号和一款专门用于卫星测试的 LAN 型号。U2040 X 系列功率传感器具有业界宽的动态范围以及极快的测量速度,可确保在宽泛的功率电平范围上执行快速、精确且可复验的功率测量,从而帮助工程师提高工作效率并降低测试成本。

    U2040 X 系列具有从 -70 dBm 至 +26 dBm 宽达 96 dB 的动态范围,能够确保对极其微弱的信号执行精确的功率测量,这对于无线芯片组和功率放大器模块制造等应用十分关键。全新平均模式时间选择性功能可以让用户在整个 96 dB 动态范围内执行平均和时间选择性平均功率测量,相比传统功率传感器实现显著改进。传统功率传感器通常仅支持大约 50 dB 的时间选通动态范围测量。

    U2040 X 系列的快速/缓冲模式支持高达 10,000 个读数/秒的测量速度,能够实时连续地测量和跟踪高达 10 kHz 脉冲重复频率(PRF)的超快速脉冲。传统传感器仅能间隔测量连续脉冲,测量之间有一定的死区时间,因此可能会遗漏此时间内的毛刺,而 U2040 X 系列传感器能够测量所有连续脉冲,且每次测量采集之间没有时间间隔。

    U2040 X 系列的宽带范围可覆盖所有调制信号以及所有常见的无线信号制式,例如 LTE、100 MHz 带宽的 LTE-Advanced 和 80/160 MHz 带宽的 WLAN 802.11ac。其内置的雷达和无线预先设置可加快测试设置。另外,工程师也可以使用各传感器免费附送的 Keysight BenchVue 软件进行数据捕获和分析。

    是德科技通用电子测量事业部副总裁 EeHuei Sin 表示:“U2040 X 系列拥有业界宽的动态范围,其卓越的精度和可重复性可确保无缝的范围过渡。凭借上述技术创新,包括业界首款符合热真空标准的 LAN 传感器,是德科技为无线和卫星测试设立了新标杆。”

U2049XA LAN 功率传感器

    U2049XA LAN 功率传感器开创多项“业界”:1. 业界首款符合热真空标准(TVAC)的功率传感器;2. 业界首款具有 LAN/以太网供电(PoE)连通性的传感器。

    配有热真空一致性选件的 U2049XA 传感器已通过真空箱中的温度循环测试,并使用具有脱气性能的元器件构成。LAN 传感器可以克服 USB 连接在电缆长度方面的限制,适用距离远达到 100 米。结合业界的长期漂移性能以及 10 MHz 至 33 GHz 频率范围,U2049XA 是用于卫星系统故障检测和远程监测的理想工具。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻