• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

家用投影仪机器人还可以智能监控

来源:互联网
时间:2014-10-22

    今年1月的CES展会上,前谷歌员工、Keecker公司创始人Pierre Lebeau给我们展示了一款搭载安卓系统的投影机器人Keecker,那时,Keecker只是原型产品,且公司称在年底上市前会在Kickstarter上发起众筹活动。现在,Keecker果然如约出现在了Kickstarter平台,它不仅仅可以作为一个随处放置的投影机器人使用,还可以对家里进行智能监控。

    Keecker高63.5厘米,宽40厘米,它运行安卓4.3操作系统,有1T的内置存储空间,可以放1000个左右的电影。Keecker的构造图如下:

    它可连接802.11n WiFi网络,拥有360°全景摄像头、3D环绕音效系统和90°可定向智能投影仪。另外,它还内置了多种传感器,可感知温度、湿度、空气质量、二氧化碳含量等,一次充电可续航好几天。

    所以,如果你嫌弃家里电视不够大,或者电视太少,Keecker的90°定向投影仪让你随时随地都可以看大片。它完全通过无线控制,用智能手机(iOS和安卓均可)连接WiFi即可选择让Keecker前往何处,比如客厅、厨房等,如此一来,你就可以在厨房看菜谱、在厕所看视频、在花园看电影......只要有平面就能够投影,冰箱上、门上,甚至房顶上均可,简直爽翻了。且不像传统微型投影仪,要转换角度和背景还需要来回折腾,Keecker只需要你窝在沙发里用手机即可随意调整角度和方向、随意变换位置。

    因为Keecker本身就内置安卓系统,所以可以通过Google Play应用商店给它安装各种应用,例如Netflix、Skype和各种游戏等。所以用Keecker不仅可以看视频,还可以上网、玩游戏、视频聊天,解决许多传统投影仪在使用上的不方便问题。且Keecker配备的音响系统非常优质,让用户随时随地都可以享受便携扬声器带来的音效体验。

    除此之外,Keecker还可以帮助用户完成许多生活的好创意,例如在自己的房间顶上投射一片美丽星空或者海底景象,一下子仿佛躺在了香格里拉的草地上或者在水族馆游玩。

   

    或者工作压力太大,就“自欺欺人”地给自己投射一片海景吧,这样一觉醒来仿佛置身马尔代夫的海景房里,有早餐,有阳光......在梦醒之前还是可以暗爽一阵的。

    总之,Keecker有无限的可能性,用户可以尽情去发掘,一定是个有趣的过程。

    另外,开始我们有提及Keecker还内置了360°摄像头和传感器。摄像头除了可以进行视频通话外,还可以通过智能手机远程监控家里的情况,比如跟留守在家的汪星人说会话、看看窗户是否锁住了(好吧,如果没锁也只能听天由命了)、加班时看看孩子是否已经入睡等。

   

    Keecker上的传感器还能够监测室内温度、湿度、光线强度、声音强度等,简直是完整的“家庭仪表盘”。经过分析后,如果有一处温度太高可能导致火灾或者家里有不正常的声音和异动,Keecker会实时给用户的智能手机发送警告。

   

    据悉,Keecker将于2015年4月出货。且作为一款可以称为智能机器人的设备,相信你也可以猜到,它的价格不会便宜。的确如此,其零售价格高达4990美元(约合人民币30554元),就算是早期的支持者也需要花费1990美元(约合人民币12185元)。不过,这个价格的名额已经全被占有,现在支持至少也需要2490美元(约合人民币15246元)。虽然比零售价格确实优惠很多,但是也真的不是一般消费者可以下狠心购买的。不过,反过来想想,真正能发挥Keecker利用价值的家至少要是幢别墅,户主应该也不会在乎这些吧,我等小户型看看就好。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻