• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

士兰微电子推出可控硅调光非隔离型LED照明驱动芯片SDH700X

来源:EEWORLD
时间:2014-10-22

    LED照明是士兰微电子的核心战略产品线之一,公司对LED照明驱动系列芯片及解决方案进行了持续的研发,前期已推出自主创新的5大系列几十款驱动芯片。近期又推出了新一代LED照明产品---可控硅调光LED照明驱动SDH700X,解决了LED照明驱动为关键的外部元件简化和集成化封装等应用难题,解决方案可以广泛应用于LED射灯,日光灯,球泡灯,筒灯,天花灯等不同可控硅调光照明领域。

    SDH700X是一款专用于可控硅调光的非隔离型LED驱动的控制芯片,芯片采用,采用非隔离升降压结构,士兰微电子专利的特有的调光控制方法,适合大部分的可控硅调光器。

    芯片导通角时电流精准度高,可以达到±3%;通过内置高压供电模块解决了可控硅调光器导通角度很小时的芯片供电问题。

    SDH700X内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括输出开短路保护,逐周期过流保护,反馈环路开路保护,采样电阻开路保护,过温度保护等。所有的保护都具有自动重启功能。

    同时,SDH700X采用了士兰微电子的高压启动专利,内置高压启动电路,可以实现快速启动。
此外,SDH700X内置高压功率MOSFET,采用SOP-16封装,有效的节约了系统成本和整机体积。系统的线性及负载调整率优秀,接不接调光器电流影响小。典型应用图如下图所示:

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻