• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Marvell PXA1088 SoC获GALAXY Tab 4平板电脑采用

来源:eefocus
时间:2014-09-02

迈威尔科技(Marvell)宣布 Marvell高度整合四核心应用与通讯行动的 Marvell ARMADA Mobile PXA1088 SoC获三星采用并搭载于全新 7 寸 GALAXY Tab 4 7.0 平板电脑。Marvell PXA1088 能支援全球宽频 3G 标准,价格经济实惠,并能提供大众卓越的多媒体效能及无线功能,因而受到Samsung青睐。

Marvell PXA1088 为Marvell ARMADA Mobile 通讯处理器系列产品一员,采用经业界验证的 3G 蜂巢式数据机,支援加强型高速封包存取网路(HSPA+)、加强型分时高速封包存取网路(TD-HSPA+)及 GSM 环境增强型数据传输(EDGE)。

此外, Marvell PXA1088 平台也俱备高效能运算,并搭配先进的绘图功能,支援广泛的连线功能,带给终端使用者出色的多媒体及游戏应用程式体验。Marvell 完整的行动平台解决方案支援的 Avastar WLAN + 蓝牙 + FM 系统单晶片系列、 GNSS 混合定位处理器,以及整合式电源管理及音讯编解码功能。

Marvell 与 Samsung 过去曾成功合作推出 Samsung GALAXY Tab 3 及 GALAXY Tab 3 Lite,此两款产品目前已供货给全球消费者。Samsung GALAXY Tab 4 的主要功能包括:

  ‧支援 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5 GHz Wi-Fi

  ‧1.2 GHz 四核心处理器

  ‧1.5 GB DRAM,可透过 MicroSD 支援外部记忆体 ( 64GB)

  ‧1280 x 800 (WXGA) 主萤幕解析度

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻