• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

美高森美系列产品成为业内首先完成NSA信息安全保障局安全实施指南文件的FPGA器件

来源:EEWORLD
时间:2014-08-29

    进一步确立美高森美FPGA安全性能的领导地位,并且简化了信息保障系统的设计。

    致力于提供功耗、安全、可靠与高性能半导体技术方案的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA产品系列是首先成功完成美国国家安全局(NSA)信息安全保障局(IAD)安全实施指南(SIG)文件的FPGA器件。

    NSA IAD 设立这一过程,旨为提供与一套信息保障 (IA) 系统使用模型相关性的设计和数据安全特性概述,并包括了用于基于合适用户场景的安全条例指南。通过清楚的SmartFusion2和IGLOO2 FPGA器件使用实施指南,国防系统设计人员能够更好地应对和减少安全通信和互联网安全应用中的安全威胁。

    美国国防部(Department of Defense, DoD)已将SIG作为可信系统和网络(Trusted Systems and Network, TSN)战略的关键组件,用于FPGA的 SIG 是NSA IAD 根据安全通信和网络安全国防合约商的系统架构和项目管理需求进行部署时所采用的全新过程 。

    完成IAD SIG是美高森美现今提供安全性解决方案之战略的一部分,这是国防系统设计人员使用的美高森美FPGA解决方案的重要验证。Strategy Analytics Advanced Defense Systems (ADS)指出,军用通信市场预计将于2022年达到300亿美元。

    美高森美公司SoC产品部门副总裁兼总经理Esam Elashmawi表示:“美高森美率先完成了IAD安全实施指南,这是FPGA行业的重要成就。通过验证我们主要的信息保障和反篡改安全功能,IAD SIG 为我们的国防系统客户注入了信任。此外,通过使用只有美高森美SmartFusion2和IGLOO2 FPGA器件才具备的嵌入式安全特性,还降低了实施的风险,以及总体拥有成本。

    美高森美的信任根源 FPGA 解决方案拥有满足不断增长的应用需求的有利条件,不仅适合国防应用,而且也适合需要高安全性和可靠性标准的通信和工业应用。美高森美是PLD行业中在器件使用寿命的每个阶段 (从供应链安全性直到IP保护),都提供安全性的供应商,并通过提供硬加密IP内核在客户的设计中实现安全性,从而加速设计过程。

    客户可在 IAD 网站的安全入口或通过其IAD项目赞助者,直接索取SIG文件副本。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻