• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED照明面临品质 价格 智能化三重大考

来源:LED
时间:2014-08-29

    从实际使用情况来看,LED室内照明大致上又分为工业、商业和家居应用等。工业室内照明是LED较早切入并且需求量较大的市场,在产品需求上比较侧重安全、节能和长寿命等特点,例如工矿灯类一般走的是高品质、节能路线,以节省成本为目标;商业照明侧重的是场景效果和用户体验,有时会针对各种应用环境推出不同角度色温显色性的特种灯具;而家居照明往往更关注性价比,当前这一领域的明显特征是,以家居应用为主的筒灯、球泡灯等已经进入了低成本时代。

品质可靠性亟待提升

    近来LED在通用照明领域的比重迅速增加,为LED室内照明在商业领域的应用开拓出一片更为广阔的天地,这一市场一般多为工程类采购,产品需求量较大,因此成为时下各家厂商努力争取的重点市场。另一方面,普通民用照明市场也已全面打开,其发展速度同样不可小觑,越来越多的厂商推出了相对成熟的LED灯具成品,且部分产品在功能、设计等方面突破了传统照明的范畴。

    然而,在室内照明快速发展的同时,应用市场对LED灯具品质的认知却仍然存在着不小的落差。“LED室内灯具优点众多,如节能、长寿命、安全可靠等等,”江苏稳润光电有限公司国际销售部销售总监吴红锋谈到,“但在许多实际案例中,由于终端用户对LED的认知不全面,导致部分商家为了吸引用户眼球、迅速提升市场占有率,使用了拙劣的产品和技术,如:为了亮度,抛弃了寿命;为了节能,抛弃了安全,以致部分终端市场反馈的信息是:LED灯有的不错,但大多数都容易坏,价格还不便宜。”针对这种追求短期利益行为所带来的负面影响,他进一步指出,照明市场正发生着新一轮的变革,其中包括人们对传统灯具与LED灯具之间认知差异的磨擦,一旦LED的优点被人为制造成缺点,就会令市场推广更加困难,尤其是在LED应用市场被刚刚打开的初期阶段,因此,迫切需要业内企业能够自觉遵守技术与品质标准,共同打造健康的行业发展之路。

    以目前对LED室内球泡灯品质影响较大的热能管理问题为例,尽管LED照明可显著节约能源,灯泡的总体使用寿命据称可达3万至5万个小时;但其实,往往因为LED驱动电路中的许多元件,特别是电解电容器会随着温度的上升而老化,造成改装灯具中的多余热量令固态照明灯泡的使用寿命显著降低,这也让消费者对LED灯具的品质预期值大打折扣。 

    Dialog半导体有限公司固态照明产品营销总监HubieNotohamiprodjo解释道:“出现这些问题的原因主要是由于一些灯泡设计者不清楚灯泡的使用环境和状态(例如是在空气流动有限的封闭式灯具系统中,还是空气自由流动的开放式灯具系统中),因而有时在空气流动受限的应用中采用了设计不佳的热能系统,导致灯具过热,大大降低了固态照明灯泡的使用寿命。”

    为了有效地解决上述难题,不同于普通集成电路均带有过热切断装置,仅在高温环境下切断集成电路的设计方式,Dialog的LED驱动器采用获得专利的过热保护(OTP)降额技术,在高温环境下,以细微的步长自动降低进入LED的驱动电流;当温度降下后,它再无缝地恢复亮度,通过降低低气流灯泡环境中的工作温度,避免其超过电解电容器的额定温度,并有助于实现可预测的灯泡使用寿命。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻