• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联想首款MT6595M新机曝光:采用彩色边框

来源: 新浪手机
时间:2014-08-28

除了旗舰K920之外,联想还准备了一款高端新机:VIBE X2。目前,该机已经通过了工信部的入网许可,真机照也首次曝光出来。

  根据工信部提供的信息,该机分为X2-CU(联通)、X2-TO(移动)两个版本,分别支持TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM、TD-LTE/TD-SCDMA/GSM网络。配置方面也有所区别,其中X2-CU将搭载联发科MT6595M八核处理器 (2.0GHz A17+1.5GHz A7),而X2-TO则搭载2.2GHz双核处理器(很有可能来自Intel)。

  其它规格两款手机完全一致,即配备一块5寸1080p IPS屏幕,2GB内存以及16GB机身存储,提供500万像素前置+1300万像素后置摄像头,内置2250mAh容量电池,运行Android 4.4.2系统。

  外观设计方面,VIBE X2一改以往K系列的硬朗风格,更加时尚,尤其是背部还有些索尼Xperia系列的影子。机身三围140.2x68.6x7.27mm,重量为120g。

  目前,该机售价尚不清楚,预计将于近期上市。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻