在这股热潮(也被称作物联网运动)走在前面的国家是以色列。尽管以色列还只是该领域的新手,今年5月才举办了首次可穿戴科技大会,但涉足时间相对较短并不妨碍以色列打造出各种各样令人难以置信的创新产品。
以下是对以色列十大可穿戴技术的盘点:
1. OrCam眼镜:让盲人和视力受损者“恢复视力”
眼镜能够提升我们的视力,OrCam的眼镜则可让盲人和视力受损者“恢复视力”。 OrCam的小摄像头依附在眼镜上,可识别穿戴者指向的字和物体,通过智能计算机大声说出穿戴者“看到的”东西。也就是说,OrCam能够让盲人“通过听觉来看东西”,为他们提供他们所需的机动性来满足他们日常生活中的需要。未来,OrCam希望开发出能够识别穿戴者遇到过的颜色、脸部和地方的产品。
2. ReWalk机器外骨骼:让下身瘫痪者再次行走
ReWalk在以色列聚焦突破性创新的新闻网站Nocamels.com上备受瞩目,再次印证了该技术是可穿戴科技领域的大赢家的观点。有了ReWalk,下身瘫痪者可不必再使用轮椅,能够再次行走起来。ReWalk是一款可穿戴仿生腿支架,由轻质材料制成。它由电池供电,受先进的腕戴控制器控制,该控制器可检测和引导穿戴者的走动。该设备近在美国获得了FDA(美国食品与药物管理局)的批准,被总统奥巴马等人赞誉为“改变人生的”设备。
3. Angel Sensor:助你变得更健康
理论上,我们越了解我们的身体和健康状况,我们就越能够照料好它们,越能够改善我们的生活。Angel Sensor手镯是首款能够全天候佩戴的,配备开放传感器的健康追踪设备。去年,Angel Sensor在众筹网站Indiegogo上大受欢迎,筹资额达到目标筹资的335%。科技博客TechCrunch也盛赞该项技术:“Angel Sensor似乎拥有无限的延展性,即可充当心脏病发作传感器,又可作为运动手环。”
4.MUV Interactive:将任何的平面变成触控屏
通过光投射和可穿戴指尖传感器,MUV Interactive可将任何的平面变成可用的触控屏。通过将智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备连接投影仪,它们的交互式显示就可以带到生活中来,将从台面到墙壁在内的任何平面变成可用的触控屏。不过,MUV Interactive还处于开发阶段,它仍在筹资进行产品开发和营销推广。
5. Meta墨镜:模糊增强现实和现实之间的界限
Meta墨镜可让本来不在的智能手表变得“触手可及”,模糊了增强现实和现实之间的界限。通过这些先进的看似雷朋墨镜的产品,穿戴者不管身在何处,只需挥一下手即可访问智能手机或者计算机。Meta绝非谷歌眼镜山寨品,要知道,它的技术可为用户提供40度双筒望远镜视角,达到谷歌眼镜的16倍。
6. HereO:让家长更放心
任何儿童都可以使用HereO,而对于家长来说,HereO可谓再好不过的伙伴。HereO是一款面向儿童的GPS手表,提供多种色彩选择,可给家长的智能手机提供儿童的行踪信息。家长只需要下载一款与HereO手表相配的Family App应用,他们的孩子离开学校、出去操场或者处于紧急情况的时候,HereO都会及时向他们发送通知提醒。HereO手表配有一个紧急按钮,让孩子在遇到困难时可迅速呼叫爸爸妈妈。该应用还支持与其他的家庭成员同步信息,因此能够让家长更加放心。
7. Modrillian:可发出通知提醒的智能表带扣
有的时候,再先进的技术产品也敌不过让人倍感舒适体贴的传统玩意。正是这一理念,以及帮助消费者省钱的想法,驱动Modrillian发明者去打造时髦的智能表带扣。该产品让人们不必购买全新的“科技”手表即可接收基于蓝牙的无线通知信息。Modrillian旨在普通的表带扣,在穿戴者有来电、收到短息或者Facebook好友请求的时候发出提醒。一开始,Modrillian将仅兼容Android设备,不过来自以色列的工程师发明者承诺iPhone应用也在开发当中。
8. Oxitone心率监测器:提高心脏病患者抢救成功率
如果心脏病患者在病发的时候能够及时发出医疗响应,他有50%的概率被救回来。Oxitone是一款先进的腕戴心率监测器,可检测患者的心率和血氧变化,因而能够在心脏病准备发作之前及时触发医疗救助提醒。该腕带可持续监测血氧水平、脉搏、活动、睡眠和呼吸的模式,因而即便没有出现突发情况,穿戴者的健康状况也能够为医生所熟知。而不幸的时候,它会赶在穿戴者可能遭遇心脏病发作之前发出医疗救助通知,从而加大挽救患者生命的可能性,提高适当治疗的速度。
9. LifeBEAM:让你边运动边追踪身体状况
并不是所有人都能够成为宇航员,但这并不意味着我们不能在地球上穿戴受他们启发的创新设备。LifeBEAM可将先进的监控技术整合到像LifeBEAM智能单车头盔和帽子这样的常见可穿戴产品。利用无线传感器和云网络,LifeBEAM设备可通过光学传感器、心率监测器、步数和卡路里计量器收集穿戴者的运动数据。然后,这些数据会传送到他们的智能手机、运动追踪手表和单车计算机,因而运动爱好者可以一边运动一边全面追踪自己的身体状况。
10. Tempdrop:告诉你什么时候易怀孕
对于女性来说,计划生孩子是个很有压力的过程。她们需要追踪基础体温(BBT)——身体在睡眠时达到的低问题,且是判断女性身体容易怀孕时段的一个重要指标。Tempdrop是一款可穿戴的智能传感体温计,可在用户睡觉时测量其BBT(不受其睡眠习惯限制),向一款生育应用发送所收集到的数据。该水滴状设备标准化了BBT数据读取,有望大大减轻全球无数女性的怀孕压力。