• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

艾法斯推出手持式数字无线电综合测试仪

来源:C114中国通信网
时间:2012-08-23

艾法斯控股公司旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:其发布的3550数字无线电综合测试仪在业内率先配备了彩色触控屏,并通过全面的性能提升为用户带来了一种轻便灵活、简便易用和高可靠性的数字无线电综合测试系统。艾法斯3550数字无线电综合测试仪为专业移动无线电(PMR)、公共安全以及其它地面移动无线电应用而设计,能够快速定位故障并全面测试AM/FM设备的无线性能。同时,它还拥有P25、DMR、NXDN™和dPMR等数字无线电系统的测试选项。

3550数字无线电综合测试仪使得对传统的模拟通信系统和DMR、P25、NXDN以及dPMR等数字系统的外场测试变得十分轻便(包括电池不足3.8公斤),其内置电池具备连续工作4.5小时的能力。独特的是,外场使用的3550数字无线电综合测试仪使得用户能够测试无线电通信系统的几乎所有部分——发射机、接收机、连接电缆和天线——如此全面而强大的测试功能往常只有更为昂贵的内场测试系统才能具备。此外,3550还满足MIL-PRF-28800A技术规范要求,通过了包括湿度、冲击与振动等多项环境测试,仪表的工作温度范围为0º C到+50º C。

“测试仪表市场一直期待像3550这样的一款无线电综合测试仪表能够出现。3550带有全新的彩色触控屏,易于操作并高度可靠,而且它涵盖整个无线电系统的测试,甚至包括天馈线系统,”艾法斯无线电测试系统产品营销总监Rob Barden说道。“3550为外场服务提供了一种坚固、耐用的仪表,同时在功能、精度和射频(RF)频谱性能上完全满足当今无线电设备的测试要求。”

性能的提升为用户提供了更好的测试精度和系统可靠性

3550数字无线电综合测试仪具备了通常更为昂贵的台式仪器才拥有的精度与指标。

典型指标包括:

相位噪声-95 dBc/Hz

射频(RF)信号发生器电平精度为+/-1.5 dB

调频(FM)频偏测量精确度为4%

噪底为-140 dBm的频谱分析仪

标签 电缆 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻