• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

技术瓶颈突破 AMOLED产业全面提速

来源:驱动中国网
时间:2014-08-23

    近,热门电影贴片广告中,三星GALAXY NOTE3的手机广告无疑是较为抢眼的一个。广告中,三星着重将AMOLED显示屏作为一大卖点提出。显然,这在业界人士看来是一个积极的信号:当一个特定领域的专业术语开始面向大众层面进行宣讲时,也意味着其面向终端消费者的规模应用时代即将开始。事实也是如此,本月初上海和辉光电有限公司在AMOLED显示屏即将量产之际召开了主题为“保证供应、迎接量产”的供应链伙伴大会,标志着国内企业AMOLED出货在即,应用市场即将全面推出。

    无独有偶,其他几家厂商也在此前此后陆续放出关于AMOLED生产线建设的情况。这同样被解读为基于AMOLED的终端产品全面上市已为期不远。而这一切,都要归于AMOLED技术瓶颈的全面突破。

民族企业崛起加速技术升级

    相比传统的液晶面板,AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,即有源矩阵有机发光二极体面板)具有反应速度更快、对比度更高、视角更广等特点,不过除三星以外,其他面板厂商或尚未投产、或受至于良率问题无法批量出货,以至于处于产业链下游的中小屏终端产品制造商只能望洋兴叹。

    “生产AMOLED面板,的困难在于没有成套的生产设备,也缺乏有经验的技术人才,技术瓶颈的突破需要依靠整个团队不断地调试与积累,这需要过程。”和辉光电技术负责人深有感触。和辉光电拥有大中华地区、完整的技术、生产团队,核心技术团队近80%的人员拥有超过8年的面板行业研发、生产等经验,正因如此,和辉光电才能够成为国内首家AMOLED面板供应商。

    除了和辉光电之外,目前包括深天马(000050.SZ)旗下的上海天马、信利国际(00732.HK)旗下的惠州信利、京东方A(000725.SZ)、四川长虹(600839.SH)旗下的四川虹视、彩虹股份(6007078.SH)旗下的佛山彩虹、北京维信诺等企业也都在投资建设AMOLED面板生产线。可以说,有了政府的全力支持和积极导向,本土企业形成集群效应,这本身对国内的AMOLED市场加速发展也是一个推动。

前景广阔:节能护眼优势凸显

    由于AMOLED主动发光,不需要背光源,设计上能够使产品更轻、更薄。在画质方面,和辉光电AMOLED显示屏采用的是真实像素排列,画质更细腻,能有效避免毛刺产生。同时,AMOLED显示屏色域比LCD更广,且不受环境温度及观察角度限制,因此能够获得更加清晰、鲜艳、逼真的显示品质。节能方面,因AMOLED每个子像素独立控制,功耗因画面颜色而异,加权功耗仅为LCD的60%。在图片及视频流更多的4G时代,AMOLED显示屏无疑将具有更大的优势。

    尤为值得一提的是,AMOLED在健康护眼方面的巨大优势。AMOLED显示屏可以在低亮度下提供清晰画质,降低强光对眼睛的伤害;同时屏幕响应速度快、无闪烁,能够有效降低眼睛疲劳及近视。为重要的是AMOLED光谱中不含高能蓝光,从而有效避免蓝光对眼睛及身体的伤害。“在435nm高能蓝光段,和辉光电AMOLED显示屏基本不发光,从而有效的避免了高能蓝光对眼睛和身体内分泌系统的伤害。而随着手机使用的高频化、低龄化,手机屏幕健康护眼的性能尤为重要。”和辉光OLED研发主管邹忠哲如是说。

    业内专家指出,显示屏在经历了个人电脑、娱乐设备及移动终端的驱动增长之后,未来随着物联网装置以及智能生活时代的到来,2015年以后显示屏有望实现超过50%的年均增长率。随着智能穿戴设备、智能汽车、智能家电、移动医疗以及平板教育的普及,将极大地带动中小尺寸显示屏的发展。可以预见,随着技术日臻成熟和产业规模趋于成型,AMOLED屏在中小屏市场上将扮演更为重要的角色。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻