• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

开源式OLED手表

来源:EEWORLD
时间:2014-08-22

    很多精巧的开源硬件项目都是由在日常工作中以Altium Designer作为研发工具的电子工程师和PCB设计工程师完成的。而正在茁壮成长的新一代工程师们的表现也十分亮眼。新西兰坎特伯雷大学工程系大四学生Jared Sanson近完成了一个令人惊叹的开源项目――开源式OLED手表。

    Jared之所以萌发这一想法,是因为他手头有一块OLED的显示屏,但是没有办法驱动它。后来他在利用Altium Designer设计一款新型PCB时,突然意识到不能浪费这块显示屏。于是他决定将该OLED显示屏改造为智能手表平台,并安装低功耗蓝牙和各种传感器。

    在着手这个项目时,Jared决定采用PIC24F微控制器来进行,因为它有足够的处理能力来驱动OLED显示屏。他希望PCB的尺寸能够完美地适应OLED显示屏的尺寸,这样的想法为设计带来了巨大的挑战。由于所能够选用的元器件类型受到了严格的限制,他只好尽可能地采用0603封装的无源器件。与此同时,由于没有焊接BGA封装器件的设备,Jared转而选择易于焊接的QFN封装芯片。为了降低成本,Jared必须将板子的结构限制在2层以内,由此导致PCB板上的布线十分困难。PCB板上后几根布线花费的时间,几乎与Jared花费在其他走线的布线时间一样长。

    在该项目进行期间,由于Jared的学校网络不能接入Altium Content Vault,Jared无法轻松获得适用的元器件,因此他决定先自己动手制作大多数的元器件,然后再进行PCB设计。当收到版的PCB时,Jared发现,由于忘记检查所用芯片的封装,微控制器的封装尺寸偏小,必须重新设计。

    尽管遇到各种各样的挑战,Jared认为Altium Designer在项目过程中为他带来了不少便利。他认为 Altium Designer的3D PCB视图十分好用,能够帮助设计师在PCB板上摆放元器件时,清晰地看到每个元器件对总体厚度的影响,以及PCB下方的电池将如何安装。Jared使用简单的3D体创建了按钮和SMD无源器件等简单的元器件,并为USB插座这类复杂的元器件导入了STEP模型,从而准确地将USB插座安装到PCB上。

    这一开源式OLED手表项目耗费了Jared一年时间,现在它已经能真正显示时间,而且能跟踪他的大学课程表。Jared计划继续修改原理图以便降低功耗,并简化设计使它更薄,通过解决目前存在的各种问题来逐步完善这一项目。Jared还计划筹集资金将该项目变成可拼装的套件。而出于对开源硬件的热衷,Jared采用开源硬件许可证的方式发布了项目相关的PCB和固件,便于其他工程师在他们的设计项目中进行借鉴和使用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 LED显示屏 Wpi Onlinecomponents Master

更多新闻