• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全新TI Sitara™处理器支持工厂自动化移动计算机及其他设备

来源:EEWORLD
时间:2014-08-21

思考、创新、发明
    我们中有些人能肩负多重任务,有些人却无法胜任。毫无疑问,全新Sitara™ AM437x处理器属于前者,正是这种能力使它从所有同类处理器中脱颖而出。

    在ARM® Cortex®-A9类处理器中,单个处理器有史以来首次能与四核可编程实时单元(PRU)相结合来处理两个工业协议(各个器件在同一工厂内互相通信的方式)。这意味着一个器件可在与工厂自动化系统的“大脑”交流的同时,将信息专门传送至机械臂上的某一电机。过去,一个摄像头需要一个单独的芯片来支持,而Sitara AM437x处理器首次包含了两个可连接到不同摄像头的独立端口,终实现了速度更快、集成度更高、成本效率更高的技术。

    “虽然集成了强大的功能,但它仍然属于低功耗的器件,因此可以用于由电池供电的设备中,并且不会消耗多少电池寿命。”Sitara产品线市场营销经理Carlos Betancourt说道,“由于Sitara AM437x处理器在工作时仅会产生极少的热量,所以也非常适用于没有大量空气流动的应用中。”
除了可应用于工厂自动化系统的工业环境外,这些处理器还可用于零售商店很常见的条形码扫描仪中,也可应用于航运公司,为客户跟踪包裹并更新追踪信息。此外,加油站和零售商店刷卡机等服务点现在也倾向于利用更少的芯片来实现更高的性能。通过使用Sitara AM437x处理器,GPS系统等导航设备还可以有效节约成本。

    越来越多的公司开始使用移动计算机或便携式数据终端,如从事汽车租赁服务的员工在客户归还车辆时使用的手持设备。由于有内置摄像头端口,便携式数据终端可读取汽车租赁信息并立即将其显示在交互式触摸屏上,这样租赁客户便可即刻领取自己的收据然后离开。

    在医院里或门诊护理中,医生和护士使用的如便携式超声系统等患者监护设备可以借助Sitara™ AM437x系列处理器降低能耗。

    “现在,很多患者监护设备设置了带有精美图案和无线连接传感器的用户界面,但由于这些设备很多都是便携式的,所以需要有相对较低的功耗才能支持这些设备。”Carlos表示。

    通过Sitara AM437x系列处理器,实验室中用来测量电压和电流的示波器、便携式万用表以及其它测试和测量设备均可以提供实时信息。或许激动人心的应用还隐藏在3D打印机领域。

    “要打印3D图形必须要控制电机,同时操作必须要精准,在特定的时间移动到特定的位置。使用我们的处理器,这类高精度的工作便能实现。”Carlos说。“Sitara AM437x系列处理器开辟了新的市场,发挥了一个芯片的所有功能,这是真正的创新,我们也为此感到非常的兴奋。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻