• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安森美:CCD和CMOS相辅相成用于安防监控

来源:电子产品世界
时间:2014-08-20

    1、近两年安防监控市场出现了哪些新趋势和新技术?

    答:在安防市场,零售商店及住宅保安等对成本敏感的近程应用持续注重降低系统成本。尽管如此,一个行业趋势是为远程、宽视场(WFOV)及空中监控应用改进图像品质和功能。

    为了提供用于这些应用的方案,图像传感器必须有这些关键特性:

    1)空间细节高精度;

    2)用于变焦镜头的大光学格式;3)快速帧的时间分辨率。

    安森美半导体的经验是CCD及CMOS技术都应用于安防监控,视乎系统的要求,两种技术能相辅相成。

    2 面对客户对低照度情况下获得清晰图像的需求,贵公司是如何应对的?

    答:客户对安防的一项关键要求是能在极低光照场景下捕捉图像。近程应用使用近红外(NIR)灯,通常可以接受。但对城乡环境中的远程及宽视场应用而言,辅助照明通常并不可行,因此要求极低光照条件下的高灵敏度。安森美半导体解决客户在这方面的应用需求,开发先进技术,提供的信噪比(SNR)和宽动态范围(WDR)。这些图像传感器产品将使相机制造商能生产出适合的昼/夜两用相机,能在低照明亮度下对相同场景的黑暗和明亮区域捕捉细节,获得清晰图像。

    3 贵公司如何看待现在图像压缩标准,比如MPEG4和H.264的发展前景和优势?

    答:图像压缩标准在系统级的进步很重要,因为它们使捕获更高分辨率的视频流变得可能。这导致采用更高分辨率图像传感器,以提供识别人脸所需空域分辨率,而这也是某些监控应用的要求之一。高分辨率图像传感器可以设定,以穿插视频流。例如,一个视频流可能用于监控机场大厅的全视场,而另一个视频流可能用于多个关注区域(ROI),如各个票务柜台。然后可以用视频分析来跟踪在场景内移动的目标(潜在侵入者),同时监控宽广区域。

    4 贵公司如何看待现在图像压缩标准,比如MPEG4和H.264的发展前景和优势?

    答:乍看起来,所谓的物联网(IoT)可能不会直接涉及图像传感器,但互连系统能用于在全球范围内即时观看图像。因此,在一个事件中获得的图像可传输至相关机构,以识别人员及其举动。这些新方法可以用于加速识别可疑目标,甚或干预,时间内防止事件发生。大光学格式的高分辨率图像传感器能提供用作证据的图像。此功能在新兴的智能城市监控行业尤为重要,而这也是安防监控市场的重要增长领域之一。

    5 您如何看待当前IPCamera的发展趋势?贵公司针对这一市场准备哪些方案?

    答:用于安防监控的通信基础设施基于模拟闭路电视系统(CCTV)已多年;但近十年来,这些基础设施已转至带更高带宽的互联网协定(IP)网络。随着IP网络的扩充,更高分辨率的图像传感器正在替代用于模拟CCTV系统的较低分辨率(如VGA)的图像传感器。就近期而言,这些新的图像传感器正提供1080p(全高清)视频及4K视频(超清电视)。针对8K视频(全超高清电视或4320p)的未来要求也正冒起。带有极快帧率的高分辨率图像传感器极适合提供优异品质的相机图像,令终端用户受惠。

    6 信号传输是重要环节,您如何评价铜缆与光缆的传输解决方案?

    答:虽然信号传输大多是系统级设计人员的关注,但高信号带宽的好处是改善高分辨率视频流的图像处理。这是相机设计人员的一项关键动力,以达到客户要求高分辨率及快帧率的需求。图像传感器正在使用先进的模拟及数字技术为相机制造商提供灵活的读取模式。例如,传输两个穿插视频流(一个是监控宽广区域的全视频场视频流,另一个涵盖多个关注区域,用于局域空间监控)的系统能力是一项关键特性,惠及安防监控及智能交通应用。

    7 请介绍当前贵公司主推的产品与方案。

    答:安森美半导体提供宽广阵容的CMOS及CCD图像传感器产品,用于安防监控市场的不同应用:

    ·KAI-29050是一款2,900万像素、35mm光学格式的CCD图像传感器,单位像素尺寸为5.5μm,宽视场及空中监控对此类图像传感器需求殷切。

    ·KAC-12040是一款1,200万像素、4/3英寸光学格式的CMOS图像传感器,单位像素尺寸为4.7μm,非常适合讲究高分辨率及快帧率的远程应用。

    ·KAI-02150是一款210万像素、2/3英寸光学格式的CCD图像传感器,单位像素尺寸为5.5μm,提供64fps帧率的1080p视频,需要高图像品质的更大批量应用极需此类图像传感器。

    ·PYTHON300、PYTHON500及PYTHON1300CMOS图像传感器分辨率分别为30万、50万和150万像素,通过结合不到9e-的读取噪声、7.7V/lux的灵敏度和高达850fps的帧率,能够无失真地捕获快速运动场景。这新产品系列不仅提供无损图像品质的有吸引力的速度等级,还可配置,且足够灵活,以提供多种分辨率的简单整合。

    ·VITA12K、VITA16K全域快门CMOS图像传感器,分辨率分别为1,200万(4096x3072)像素和1,600万(4096x4096)像素,分别能以160fps和120fps的帧率提供高分辨率图像,高灵敏度的4.5μmx4.5μm像素配合管线型及触发全域快门读取模式,也能以低噪声滚动快门模式工作,非常适合于高端机器视觉相机、高端监控系统等应用。

    安森美半导体经验丰富,提供宽广阵容的图像传感器产品,为需要满足多种多样客户要求的相机制造商提供“一站式采购”。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻