• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera发布Quartus II软件Arria 10版v14.0

来源:EEWORLD
时间:2014-08-20

    20 nm FPGA和SoC提供业界先进的设计环境。

    2014年8月19号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天发布Quartus® II软件Arria® 10版v14.0——业界先进的20 nm FPGA和SoC设计环境。Altera成熟可靠的Quartus II软件编译时间是业界短的,支持性能的20 nm FPGA和SoC设计。客户可以使用这一版软件所包含的全系列20 nm优化IP内核,进一步加速其Arria 10 FPGA和SoC设计。

    Altera的20 nm设计工具提供业界先进的算法,其结果质量好。与相近竞争20 nm设计软件相比,Quartus II软件Arria 10版v14.0编译时间平均缩短两倍。利用这一效能优势,客户缩短了设计迭代,20 nm设计迅速达到时序收敛。软件还支持性能的20 nm设计——使客户在性能上比竞争FPGA高出一个速率等级。

    这一版软件包括了全套的20 nm优化IP内核,从而缩短了设计周期。系列IP包括标准协议和存储器接口、DSP和SoC IP内核。Altera还针对Arria 10 FPGA和SoC,优化了其流行的同类IP内核,包括100G以太网、300G Interlaken,Interlaken旁视以及PCI Express Gen3 IP。这些同类的IP内核在Altera的Arria 10 FPGA和SoC中实现后,其性能是FPGA业界好的。

业界性能的20 nm FPGA和SoC
    Arria 10 FPGA和SoC是目前先进、性能的20 nm FPGA。该器件集成了多种业界的特性,因此,Arria 10 FPGA和SoC非常适合满足高端、高性能系统的需求。

    FPGA业界基于20 nm ARM的SoC——Arria 10 SoC结合了1.5 GHz双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™硬核处理器系统(HPS)以及嵌入式外设和FPGA逻辑、DSP模块、高性能接口和存储器,提高了系统集成度。

    具有硬核IEEE 754浮点DSP的FPGA——Arria 10 FPGA和SoC的DSP性能高达1.5 TFLOP,满足了高性能计算(HPC)、雷达、科学和医疗成像等需要进行大量计算的应用需求。

    的串行带宽——Arria 10 FPGA和SoC具有96个收发器通道,业界的串行带宽高达3.6 Tbps,收发器通道和带宽是同类产品中的。

价格和供货信息
    现在可以下载Quartus II软件Arria 10版v14.0。能够以订购版的形式提供该软件,包括免费30天试用。对于一个节点锁定的PC许可,年度软件订购的价格是2,995美元。现在已经开始发售Arria 10 FPGA工程样片。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻