• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Littelfuse宣布推出低电容型瞬态抑制二极管阵列

来源:EEWORLD
时间:2014-08-20

    相比同类技术可将箝位电压降低15%,   保护差分数据线免受因ESD、CDE、EFT和雷击感应浪涌造成的损害。

    中国,北京,2014年8月19日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的企业, 日前宣布推出了低电容型SP2574NUTG瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护高速差分数据线免受因ESD(静电放电)、CDE(电缆放电)、EFT(电气快速瞬变)和雷击感应浪涌造成的损害。 SP2574NUTG来自SP2574N系列瞬态抑制二极管阵列,可在高达40A(IEC61000-4-5)和高达30kV ESD(IEC61000-4-2)的条件下保护四个通道或两个差分线对。 低电容(从I/O到接地端仅为3.8pF TYP)和低箝位电压(40A条件下相比同类解决方案要低15%)使其成为保护高速数据接口的理想选择,例如笔记本电脑、开关、服务器等的1GbE应用。它还非常适合用于WAN/LAN设备、LVDS接口、集成式磁性元件和智能电视应用。

    Littelfuse公司瞬态抑制二极管阵列产品系列总监Chad Marak表示:“SP2574NUTG可帮助设计工程师保护先进的芯片集(例如以太网PHY)免受各种可引起过早失效或软故障的电气威胁的损害。它的‘直通型’设计可保障信号完整性、降低电压过冲并简化PCB设计。”

SP2574NUTG TVS瞬态抑制二极管阵列具有以下关键优势:
• 可靠的浪涌和ESD保护功能让设计工程师能够完全确信其设计将达到或超过有关GR-1089、ITU和YD/T电信标准的全部监管要求。
• 40A条件下的动态电阻极低,仅为0.13Ω,相比同类解决方案可将箝位电压降低15%。
• 凭借每个输入/输出端与地面之间低至3.8pF(TYP)的电容,该解决方案可确保1GbE等高速差分线对应用的信号完整性。
• 小型(3.0 x 2.0毫米)µDFN-10封装可节省宝贵的电路板空间,让设计师能够直接将导线布在设备下方,而无需采用可能造成阻抗不匹配的短线。


供货情况
    SP2574NUTG瞬态抑制二极管阵列的起订量为3,000只,提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻